This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:作为 POE 电源的首选拓扑

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995962/lm5156-preferred-topology-as-poe-power

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件: LM5121

大家好、

我的客户正在研究具有隔离要求的 POE 电源设计、我在此提出了 LM5156。  

问题是 SEPIC 或反激式、哪一个是 POE 应用的首选方案? 您是否有可与客户分享的指南或分析?

我们是否可以参考采用 LM5156 (或 LM5121/22)的 POE 参考设计?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    由于需要隔离、在本例中、我建议使用隔离型反激式。  

    此致、  

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    由于我没有听到您的回复、我现在将关闭此主题。 如果您有其他问题、请随时将其发布在此处、如果由于超时而锁定此主题、请打开新主题。  

    此致。