This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:LM5157-Q1

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994177/lm5157-q1-lm5157-q1

器件型号:LM5157-Q1

此设计通过在线 Webench 工具生成。 它在峰值功耗下设置为36V 和1.5A 输出。

我的问题是、当 OUT 未处于任何负载下时、此设计的电流消耗为何~110mA (12V 输入电压时)?

...仍然没有在负载下测试它,首先我不知道为什么这个电流从电源的输入上汲取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    感谢您的联系。 您是否通过 WEBENCH 工具在空载条件下获得了此输入电流值?  或者您是否在空载条件下测量了该值? 如果您测量了它、是否有一个与电源串联的万用表?  

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    由于我没有听到您的反馈、我认为您能够解决您的问题。 如果您有其他问题、请随时将其发布在此处、如果由于超时而锁定此主题、请打开另一个主题。  

    此致