This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:SEPIC 转换器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994964/lm5157-q1-sepic-converter

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157LM5155

使用 LM5157、
我们正在考虑使用输入电压为16V 至38V、输出约为24V 2.5A 的 SEPIC 转换器。
是否没有好的建议/示例原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 LM5157 SEPIC 的材料尚不可用。  
    目前、我们提供了有关如何设计 SEPIC 的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva168e/snva168e.pdf 
    您可能还需要查看 LM5155 SEPIC EVM https://www.ti.com/tool/LM5155EVM-SEPIC 。  

    请记住、LM5157具有集成开关、而 LM5155是具有外部开关的控制器。

    此致、  

    Elisabetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于我没有听到您的反馈、我认为您能够解决这个问题。 我现在将关闭此主题、如果您有其他问题、请随时将其发布在此处、如果此主题由于超时而被锁定、请打开一个新主题。  

    此致。