This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:阳极和阴极之间的电压

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992963/tl431-voltage-between-anode-and-cathode

器件型号:TL431

尊敬的 TI:

我们正在进行12VDC 至270VDC 推挽式 SMPS 设计、因此我们将参考附加的 Web 工作台电路。   e2e.ti.com/.../4061.WBDesign29.pdf

我们基于网络工作台电路设计了所附的开发原理图。  e2e.ti.com/.../Power_5F00_Backup_5F00_option.pdf

 在我们的设计 中、12V 是 SMPS 的输入、270V DC 是 SMPS 的输出、而 SMPS 的270V DC 输出通过10K 电阻器和光耦合器与 TL431BIPK 阳极和阴极连接。   但是  、TL431BIPK  阳极和阴极之间允许的最大电压为36V。 那么、您能否根据 所附的原理图向我们建议、如果 我们   通过10K 电阻器和光耦合器以270V 直流电压连接 TL431BIPK 阳极和阴极、那么  TL431BIPK  将因 TL431BIPK 阳极和阴极上的电压高于数据表中的建议而损坏?

-

Vaibhav Kundariya

MO:998342094

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL431器件的额定阳极阴极最高为36V。 我将与能够查看您的 SMPS 设计的人员联系、以获取他们的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要将 R113拆分为两个电阻器、并添加一个约15V 的齐纳二极管。 R113和 R114更改为1k。 R113a =(270V - 15V)/3mA = 85k。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还需要在齐纳二极管旁边添加一个电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、R113a 的电压大约为255V、因此您需要找到合适的电阻器来维持该电压。 如果您找不到符合您设计要求的单个电阻器、则可以将 R113a 拆分为2或3个、以便组合后可维持255V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路需要如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢黄宏提出的解决方案。

    请您查看整个设计/电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R102 DNP 还是0E? 如果 R102 DNP、则偏置电流将通过 R101 (5.9k)到达 U9和 U11。 偏置电流为12V/5.9k = 2.03mA、这对于偏置 U9和 U11而言太小。 您需要检查电路的这一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢洪的快速响应、

    R201是 DNP。 我们将检查并减小 R102值。

    但是、R201电阻器值作为 TI webench 设计。 但我认为 TI webench 设计属于概念级 、因此请详细查看并与我们分享您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用电池连接+12V 降压(SMPS 的输入电源)、以便输入在9V 至16V 之间变化。 我相信 UCC28086D 和 TPS2812DR 不会维持16V 的电压、因此您对此有何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI WebBench 显示了用于偏置 IC 的电池、5.9k 仅用于启动。 但您的电路未显示电池。 如果您不使用电池进行偏置并使用 Vin 对 IC 进行偏置、则可以添加一个简单的 LDO (晶体管和齐纳类型)、以将足够的电压输入 VCC 和 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    我们已根据您的建议更新了原理图。 请  再次查看随附的原理图 e2e.ti.com/.../3884.Power_5F00_Backup_5F00_option.pdf 并分享您的反馈。

    此外、我还拥有 attachede2e.ti.com/.../Power_5F00_Backup_5F00_option.xls BOM 以供详细查看、  

    我们无法  理解 D13、D14、R117、C72、R19、 请您向我们解释一下。  

    -

    谢谢、

    Vaibhav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R19、R117和 C72是缓冲电路或输出端的高频滤波电路。

    D13和 D14有助于在初级侧 MOSFET 关闭时使 L27电流循环顺畅续流。 因此、您还可以认为 D13和 D14是具有 R19、117和 C72的高频滤波电路的一部分。

    您的电流反馈仅使用 C50进行环路补偿。 我建议您添加一个与 C51并联的 R + C 封装、以及另一个与 R116并联的 R + C 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄宏

    我 需要以 最大最低频率运行 UCC28086D、那么您能告诉我 Rt 引脚和 GND 之间的电阻值来设置 20kHz 或10kHz 工作频率吗?  

    在 UCC28086D 的数据表 中提到、698K 是 RT 和 GND 之间建议的最大电阻值。   

    如果我们 放置一个较高建议值的电阻器、则会产生什么影响。

    -

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的电阻大于698k Ω、IC 通常可能无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏喜,

    如果我们使用高于698k 欧姆的电阻器、会产生什么影响。 有猜测吗?

    是否还有其他 TI 推挽控制器可支持10kHz 工作频率?

    -Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果大于698k 欧姆、它可能无法提供您所期望的频率或停止频率。

    如果您需要10KHz、可以考虑使用 UCC2808。