This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:WEBENCH®︎ Tools/LM5161:本设计未启用 EMI 滤波器。

Guru**** 2811655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993892/lm5161-webench-tools-lm5161-emi-filter-is-not-enabled-for-this-design

器件型号:LM5161

您好!

本设计未启用 EMI 滤波器(LM5161)。

我想对 CISPR22 B 类设计进行仿真。

非常感谢、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aitor、

    我们将研究上述问题、即是否可以为此器件启用 EMI 滤波器。

    我们很快就会回来。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aitor、

    我们为 LM5161器件启用了 EMI 输入滤波器。 请注意 、可能在5月的第一周之前、我们的下一个版本中将启用这些更改。

    完成后、我们将通知您。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、
    在等待更新时、我有一个问题。
    在数据表中、评估板原理图和 Webench 仿真将两个 NC 引脚之一连接到 SW (引脚14)、这是正确的吗? 为什么要这么做?
    谢谢、
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aitor、

    我们已要求相关的专业知识来研究这一点。 我们很快就会回来

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aitor、

    NC 引脚没有内部连接、因此可以连接到任何节点。  可以看到、当引脚位于 SW 引脚旁边、SW 引脚连接到高侧和低侧 FET 的源极和漏极时、它可能用于增加开关节点的铜面积。  增加开关节点多边形覆铜的宽度有助于管理封装的温升。   

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    您能否确认下一个版本中是否会进行更改? 它是否会在接下来的几天启动?

    非常感谢、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aitor、

    是的、 更改将 在即将发布的版本中为 u。 该版本可能会在下周大约本月11日发布。

    我们将在完成后进行更新。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aitor、

    已在 WEBENCH 上为器件 LM5161启用输入滤波器。

    谢谢、此致、

    阿图尔