This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160-Q1:TPS62160QDSGRQ1和 TPS62160DSGR 之间的差异

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993699/tps62160-q1-difference-between-tps62160qdsgrq1-and-tps62160dsgr

器件型号:TPS62160-Q1

大家好、团队、

我想问您有关 TPS62160QDSGRQ1和 TPS62160DSGR 之间热阻、VOUT 精度差异的问题。

-热阻

在数据表中、没有 Q1的产品的热阻似乎低于具有 Q1的产品。
两者具有相同的 WSON 封装和相同的电气规格、因此热阻是否也相同?

- VOUT 初始输出电压精度
数据表7.5中指定了 COUT=22uF x2和 Q1 cout=22uF 的 Q1产品。 是什么让这种差异产生了?

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryotaro、

    热阻:

    尽管从技术上讲、两个器件都采用相同的封装、但这并不意味着它们是相同的。  在这种特殊情况下、这些器件组装在不同的位置、这些位置使用稍微不同的材料、而这种材料差异会导致这些热参数的差异。

    但是、请注意、热阻不是一个受监控或受控参数、并且 DS 中的值仅用于反映典型性能(即平均而言、非 Q 器件的运行温度应比 Q 额定器件低~10%)、 但是、由于制造差异、不同器件和批次之间的差异会有所不同

    输出电压精度:

    这些值反映了在中测量此参数的测试条件。  我不知道为什么开发团队当时选择了这些值、但正是因为如此、如果您在"Q"器件中仅使用1个22uF、则由于纹波电压的增加、您会看到 Vout 额外-0.5%的误差。

    此致、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的反馈。

    我将记住这一知识、因为它似乎也可用于许多其他器件。

    我收到了客户的回复、他们的问题已经解决、我想宣布此案例已关闭。

    感谢你的帮助。

    此致、
    Ryotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    感谢您的确认。 我们将关闭此主题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您先前的反馈。

    客户需要对这两个器件进行额外检查、并询问他们是否可以认为除您之前提到的热性能之外、其他特性完全相同。

    如果两个器件之间存在差异、请告诉我。

    此致、
    Ryotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    是的、客户的理解是正确的。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    很抱歉耽误你的回答。 感谢您的确认。

    他们的问题现已解决、此主题再次关闭。

    此致、

    Ryotaro