This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:正在寻找使用 BQ24610的快速充电应用

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994573/bq24610-looking-for-a-fast-charge-application-using-bq24610

器件型号:BQ24610

尊敬的先生:

我想使用 BQ24610以17A @ 22.2V (6节电池)的电流为电池快速充电。

IC 允许的最大充电电流是多少(BQ24610)?

我认为 MOSFET 在外部、电流不应有任何问题。

是否建议使用 BQ24610?

先生。 如果可能、请分享与 eagle.软件兼容的 bq24610evm 原理图和电路板文件。 这会很有帮助。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

      是的、MOSFET 是外部的、因此理论上您可以在如此高的电流下工作、但布局也必须注意。 我们建议仅在高达10A 的电流下使用。 EVM 不是针对此类高电流而设计的。 我们没有此电路板的布局文件、但您可以在 TI.com 的 BQ24610EVM 页面上找到光绘文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我发送一封私人邮件、
    我将分享原理图以供回顾。

    请分享来自德州的有关锂电池快速充电应用的任何白皮书。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

      E2E 上提供了常见问题解答、可帮助您查看原理图。 请参阅此链接 :e2e.ti.com/.../faq-bq24610-bq24650-bq24610-bq24650-schematic-review-design-tips