This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108F:有关最小 I2C 的 VIH

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59108F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993009/tlc59108f-inquiry-about-min-vih-of-i2c

器件型号:TLC59108F

专家您好!

我想得到有关分钟的确认 VIH 电平。

我们客户的状况低于。

VCC = 5.0V

I2C (SDA、SCL)、复位电平= 3.3V (来自 SoC)。

我知道、VIH 的最小规格为0.7xVCC。

因此 VIH 为3.5V。

但是、我们客户的设计水平是典型值。 3.3V。

我们的客户是否必须满足规格要求。 是什么?

他们的设计是否没有问题?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、3V3对于 I2C 通信电压电平是可以的、因为阈值大约为2V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    首先、感谢您的友好回复。

    复位也可以吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也可以进行重置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我需要确认原理图并帮助解决 ESD 问题。

    我想将客户的原理图发送给您。

    请将您的电子邮件地址发送给我吗?

    有两个 bd 是 LED 驱动器 bd 和 led bd。

    这两个电源通过 J5连接器连接。

    ESD 设置为 1.2/50us、42欧姆、1KV。

    如果我们达到 J5的 PIN2 (连接 OUT6)、Pin3 (连接 OUT5)、Pin4 (连接 OUT4) ESD、TLC59108F 已死。

     在更改 J5的 PIN2、3、4上的几个 ESD 保护部件时、我们正在进行调试。

    但没有容易找到的分辨率。

    您能否推荐保护 IC 和指南来保护此器件免受 ESD 的影响?

    请帮帮我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于更努力的一天是5.1到5.5、我们的专家将于5.6回答您的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    祝你度过美好的假期。

    我们没有足够的时间进行调试。

    我想在您回覆后尽快收到您的回复。

    我添加了如下所示的原理图。

    * LED *驱动器和连接器 B

    * LED B

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于更努力的一天是5.1到5.5、我们的专家将于5.6回答您的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很旧的器件、因此我建议您在每个输出通道上添加1nF 电容器、以确定这是否可以解决您的 ESD 问题。