This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:轻负载时仅产生一个电源脉冲

Guru**** 2597685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996677/lmr50410-q1-only-one-pulse-of-power-comes-out-at-light-load

器件型号:LMR50410-Q1

大家好、

我们的客户将  LMR50410Y5FQDBVRQ1用于其项目。 但是、当客户使用串联电阻器连接 LED 时、稳压器仅产生一个脉冲。  她添加了一个微控制器来增加负载、但结果是相同的、稳压器输出一次、然后关闭。 她 从4V 开始、并增加了电压。 随着电压上升、5V 脉冲输出变得更快。

她添加了一些 带电阻器的 RGB LED、适用于更高的电压。 当她为18uH 电感器切换15uH 电感器时、输出在4V 和12V 电压下工作、但在5-5.5V 电压下不工作。 对于客户的应用、稳压器将为微控制器供电、通常为8-10mA、最大负载为230mA。 稳压器在5-5.5V 电压下不产生输出电压的原因可能是什么? 下面是客户提供的原理图。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    请分享您所描述内容的范围截图。 也共享布局。

    原理图:

    • Cin 应至少为2.2uF (50V X7R)+ 100nF
    • Cboot 的额定电压应为16V 或更高

    我不确定我是否完全理解。 您说的是:

    • 稳压器在无负载的情况下调节至4VOUT、然后连接一个 LED (带负载电阻器)并在 SW 上看到一个脉冲、然后输出下降至0V? 我认为一些示波器照片应该有助于澄清这一点。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我只购买了电源设计人员建议范围内的器件。 在更改器件值之前、我先尝试了确切的原理图。 我没有示波器的图片。 周五晚上、稳压器停止为我提供任何输出。 现在我准备好了另一个、我将尝试一下。 如果行为相同、我将发送示波器截图

    稳压器在峰值为5V 时提供方波的上升沿、然后将放电回零。 Vin 越高、其放电速度越慢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是这个问题的客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel、

    谢谢、如果可以、请发送示波器截图。 根据我的阅读内容、我了解以下内容:

    • 使用推荐值构建的电路板-无问题。
    • 值发生变化、星期五测试显示出问题。
    • 问题是输出会快速上升、然后立即开始像指数衰减一样放电。 VIN 越高、放电速度越慢。

    好的信息是:

    • VOUT 是否保持低电平或是否继续尝试?
    • VOUT 在衰减前保持高电平的时间有多长? 开关节点在干什么?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正在使用示波器、我现在使用的这款新稳压器也无法正常工作、但工作方式有所不同。 我将在一分钟内分享照片。  

    放电后 Vout 保持低电平。 Vout 在峰值5V 处停留一秒钟、然后开始衰减。  

    现在、该寄存器 输出2.6V 无方波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel、

    您的 IC 看起来会受到某种程度的损坏。 是否有任何引脚超过 数据表中的绝对最大额定值

    您能否发送原理图和布局。

    为便于参考、正确操作应具有:

    • 输入电压> 4V
    • VOUT = 5V (来自原理图反馈分压器)
    • 如果处于 FPWM 模式、则 SW 开关;如果处于 PFM 模式、则脉冲开关(取决于器件型号修整)
    • FB = 1V
    • CB = 3至5V、始终比 SW 高

    如果 FB = 1V 且 VOUT 不是您所期望的值、则电阻分压器可能存在问题。 如果 CB-SW 电压不在3和5V 之间、则该电容器可能没有 足够的电容。 有很多事情可能会出错、将您的电路板与预期值进行比较可以让我们知道发生了什么错误。 如果上述参数均不正确、则器件可能已损坏、但在我们得出结论之前、我需要先从您那里了解上述几点。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的原理图是问题中发布的原理图、我首先在电路上施加4V 电压、然后将其升高。 我还没有超过15伏。 我的负载远低于1A。 我将检查每个引脚上的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查数据表中的绝对额定值:

    FB = 0.625v

    SW = 2.6V

    CB 至 SW = 5.24v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel、

    请分享布局。

    如果器件使用的是建议值、则不使用新值、请分享两个原理图以便我们进行比较。 此外、如果布局也发生了变化、请告诉我。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件尚未正常工作一次。 我使用的是同一个原理图。 我不能完全确定您所说的"布局"是什么意思  

    下面是我为此购买的组件列表。 我还包括了建议的范围。 但是、我目前使用的原理图与问题中所分享的原理图相同。   

    Cin:

    1uF–10uF  ESR:1U-20m Ω              IRMS 322.4m–10kA         VDC 45.5–105V

    1uF:FG28X5R1H105KRT00

    2.2 μ F:FG24X7R1H225KRT06

    4.7uF:FG24X5R1H475KRT06

    10uF:FG20X7S1H106KRT06

     

    L1

    L:14.44u-20.86u              DCR:10m-250m Ω                IDC 1.7A-5.1A

    15U:RLB0912-150KL

    18U:RLB0914-180KL

     

    Cboot

    C:0.1uF V 直流:16V-25V

    FA18X8R1E104KNU00

     

    Cinx

    C:0.1 μ F        ESR 1U-20m Ω IRMS 20.52mA-50A          Vdc:45.5–105V

    K104K15X7RH53H5G

     

    COUT

    C:16.11uF–32.22uF       ESR:1U–342.9米欧姆  IRMS 174.83m–50A VDC:7.14-71.43V

    15uF:FG24X5R1E156MRT00

    22 μ F:RDEC71H226MWK1H03B

    47 μ F:FG26X5R1E476MRT06

    33 μ F:FG26X5R1E336MRT00

    Rfbb:

    R:22.1k Ω                   50-75V                     .1额定功率

     

    YR1B22K1CC

    Rfbt:

    R:88.7k 欧姆        50/75V

     

    YR1B88K7CC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在上述帖子中还不清楚、但这些是我为引脚值获得的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用 PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了第三个寄存器。 (相同的)、并且该行为也不同。 我将根据输入获得不同的输出。 我在没有负载的情况下获得更接近的输出、但在负载情况下、输出会下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel、

    1.您是在启动期间检查绝对最大值、还是在最坏情况下检查、还是仅在问题发生时检查? 我们需要在问题发生前检查绝对最大值、因为问题会在超出绝对最大值后发生

    2."我没有使用 PCB "-如何测试? 是在评估板上还是在定制板上?

    3.您是否有要分享的原理图? 我对原始原理图发表了意见、您给出的值不明确。 所有这些组件都在电路板上吗? 这些组件中是否有一些在电路板上? 哪一个? 原理图将会澄清并确保我们位于同一页面。

    4.布局是一份文档,说明组件的放置方式/位置以及组件如何与铜连接。 请分享此信息或分享图片、以便我可以查看组件是否放置正确。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel、

    我还没有听到、因此我将关闭这个线程。 如果仍需要帮助、请回复。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭螺纹、我不知道器件必须在 PCB 上才能工作