This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:TI BQ27220电池百分比跳转问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995195/bq27220-ti-bq27220-battery-percentage-jump-issue

器件型号:BQ27220

大家好、

我们遇到了一个百分比跳跃问题、

电池跳转百分比问题发生在以下步骤中:

 

  1. 电池电量低至3%时
  2. 充电器终端产品、IDR1将显示电量不足约4%、然后需要一段时间、拔下电缆
  3. 现在 、最终产品不处于充电模式、而是自行关闭器件
  4. 打开 最终产品、电池百分比将跳至28%
  5. 关闭并再次打开、电池百分比将下降至21%

 

您能否帮助检查 Battery Studio 附带的文件日志、并提供如何解决问题的建议?

e2e.ti.com/.../20210416_5F00_C1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一些预编程 ROM 监测计的一个常见问题是、它们可能会跳转、因为系统配置(CEDV 或 Impedance Track)不是针对应用进行完美定制的。

    此致、

    Wyatt Keller