This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:如何在不使用 bqStudio 的情况下将 srec 格式的黄金映像文件加载到 BQ27Z561中?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995067/bq27z561-how-to-load-golden-image-file-in-srec-format-into-bq27z561-without-bqstudio

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我已使用 bqStudio 成功将 srec 格式的黄金映像文件加载到 BQ27Z561中。  

现在、我想在不使用 bqStudio 的情况下将相同的 srec 文件加载到 BQ27Z561中。

我正在多次更新黄金映像文件。 因此、在生产期间、我们不希望通过 bqStudio 加载黄金映像文件。

我使用 i2c 线路与 BQ27Z561连接。

那么我需要方案的参考代码吗?

在实施代码时、我需要注意哪些基本事项、以便 BQ27Z561 不会进入不可恢复的状态?

我需要遵循什么方法才能成功满足这一要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mangal、

    我建议遵循应用手册 SLUA801、了解如何使用您自己的 MCU 将闪存流文件上传到我们的监测计。 论坛上也有许多关于闪存流文件格式的文章。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了 bq27z561的许多文章和数据表。 在数据表中、他们告知、配置和测试完成后提取的最终闪存流将用于大规模生产、称为"黄金映像"。

    但我仍然需要澄清以下问题

    1]我需要使用 SLUA851的代码从哪个文件加载? 是指以下列表中我需要将哪个特定文件用作黄金映像文件?

    • 1561_0_04-bq27z561.bq.fs
    • 1561_0_04-bq27z561.df.fs
    • 1561_0_04-bq27z561.gM.fs
    • 1561_0_04-bq27z561.srec

    2]我曾经遇到过、当我在代码 IC 中犯错时、会变得不可恢复。

     2.a)我看到过许多文章,他们说黄金映像文件限制设置为32字节,我需要在应用手册[slua801]的代码中进行哪些更改 ,以避免不可恢复的状态?

     2.b)在我的方案中、为了通过应用手册代码成功传输闪存流文件、我还需要更改哪些内容?

    3]如何找到 bq27z561 IC 的固件版本与 gm.fs 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mangal、

    这些问题中的许多问题都在其他主题上得到了解答。 SLUA801将用作开发您自己的上传程序的参考/指南、如果您想使用自己的 MCU 上传固件、则必须进行编辑。

    Bq.fs = srec =固件和 DataFlash

    df.fs =仅数据闪存

    gm.fs = ROM 监测计的闪存流-使用其他闪存流。

    此致、

    Wyatt Keller