This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:如何校准电池容量

Guru**** 2613435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994453/bq34110-how-to-calibrate-the-battery-volume

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: GPCCEDVBQSTUDIO

大家好、

使用了 BQ34110并将其连接到12000mAh 电池、但是、GUI 显示其为2200mAh、因为没有学习周期。 您能否提供建议、说明如何执行电池学习周期、以便在 GUI 中使电池容量正确?  

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在测试测量仪表的精度之前、请首先按照 GPCCEDV 的步骤操作。 对于基于 CEDV 的监测计、您无需在设置过程中执行学习周期。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如何在寄存器窗口中将2200mAh 更改为12000mAh?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够通过单击该值并输入新值来轻松编辑 bqStudio 中的值。

    此致、

    Wyatt Keller