This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431A-Q1:时基故障率/故障模式和故障模式分布(FMD)

Guru**** 2766045 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431A-Q1, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990575/tlv431a-q1-fit-rate-failure-mode-and-failure-mode-distribution-fmd

器件型号:TLV431A-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV431

您好!

 我需要您的支持。 对于 FEMDE 和 FMEA、我需要 有关此组件的 FIT 率/故障模式和故障模式分布(FMD)等的信息

- TLV431BQDBZRQ1

您会给我发送信息吗

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    TLV431A-Q1尚未提供这些文档。 TI 的功能安全门户(www.ti.com/.../overview.html) 在"常见问题解答:

    如果我选择的产品没有可用的分析报告,该怎么办?

    请联系您当地的销售代表。

    您能否向最近的 TI 销售人员寻求帮助? 我们将在内部跟进、看看可以做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我该组件 TLV431BQDBZRQ1的功率耗散[W] 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV431的功耗为 VKA * Ika。 这2个组件的确切值取决于配置。 当负载不消耗它时、该负载电流将通过 TLV431 "分流"、因此最大 Ika 将是可能的最大负载电流(无负载时-所有电流都流向 TLV431)。 如果阴极和基准电压连接在一起、则 VKA 将~1.25V (基准电压)。 如果在比较器模式下使用、则 VKA 将取决于设计中的其他元件。 如果您可以在 TLV431周围共享您的预期配置、我们可以提供更具体的配置。 在此之前、希望上述通用指南有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何后续问题、可以告诉我们吗? 如果回复回答了您的问题、请随意关闭主题。 谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已有相当长一段时间没有看到任何答复。 我将假定之前的回答已经回答了这个问题、因此我将关闭这个主题。