This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:LM25011不能在特定条件下启动

Guru**** 2514515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996957/lm25011-lm25011-doesn-t-start-up-at-specific-condition

器件型号:LM25011

大家好、

我的一位客户使用的是 LM25011、与器件一起使用的电感器(VLP6045LT-220m)将停产。

然后、他们将电感器更改为替代电感器(VLS6045EX-220m)。  

有3个使用24Vin 的 LM25011的电源轨。 每个电源轨如下所示。

  • 12V/1.2Amath
  • 5V/1.6Amath
  • 3.3V/1.2Amath  

出于某种原因、在-40C 条件下、只有5V/1.6Amath 无法使用替代电感器启动。

即使在替代电感器和-40C 条件下、其他器件也能成功启动。

关于5V/1.6A 电压轨,当电感器返回到原来的电感器(VLP6045LT-220m)时 ,即使是-40C,器件也会启动。

这种现象是可重复的。

您是否有任何想法导致此问题的原因以及它们如何解决此问题?

原理图可在 此处(第2页)找到、可通过 TI 内部网络访问。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    有趣的是、这个新电感器没有太大的不同、所以我不会期望这种行为。 您提到它是可重复的-您在许多电路板上看到过这一点吗?

    我很想知道在-40C 无启动条件下以下引脚会发生什么情况:

    • SW -器件是否完全切换?
    • SS -是否出现 SS 电压?
    • BST-SW - BST 电容器上的电压是多少?
    • VOUT - VOUT 是否真正为0V?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的评论。

    我同意你的看法,这是奇怪的现象。

    我将确保以上几点并告知您。

    但更新将在1周后进行、因为日本客户将从明天开始度过漫长的国家假期。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    明白。 我将等待您的回复。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    我还没有听到、因此我将关闭这个线程。 如果仍需要帮助、请回复。

    谢谢、

    Sam