This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:燃烧的元件出现问题、电压未达到设定点

Guru**** 1858240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991627/lm3478-problems-with-burning-components-and-voltage-not-reaching-set-point

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM3488

你好

在升压转换器应用中、我遇到了一些有关 LM3478的严重问题。 我需要一些关于出现什么问题的提示:

uIN 11-12V
输出~48.6V
Iout = 600mA、最高800mA

这适用于以太网供电应用、其中12V 输入来自台式计算机电源的 PCIe 连接器。 我需要将电压升高到48V 以提供 PoE 输出。

所有上述测试均使用以下方法之一在工作台上执行:
具有0.5A 电流限制的-12V 工作台电源
具有3A 限制的交流/直流12V 壁式电源
-12V 工作台电源、限值为25A

我已仔细检查所有引脚等是否正确。 此布局经验证为电气100%正确。

此设计基于 WEBENCH 设计(已附)。 它得到了非常密切的关注。 在尽可能靠近"AN-1204 LM3478/LM3488评估板"布局布线的情况下、我非常小心地将布局中的电感降至最低。 所有组件都尽可能靠近放置。

C152、R140、C3、R4和 D39是未来的缓冲器、当前未组装。 C2也未组装。

问题1)
当在无外部负载、仅9mA LED D1的情况下加电并使用建议的10m Ω 或15m Ω Rsense 时、电路板甚至不会启动。 这应仅从12V 电源消耗40-50mA 电流、但具有500mA 限制的实验室电源进入电流限制模式、12V 电源降至~4.5V。 我可以看到 LM3478以100%的占空比 I 运行。e.晶体管一直处于打开状态、将12V 电压短接至 GND (晶体管栅极为~4.5V)。

连接另一个具有较高电流限制的电源只会导致晶体管或二极管烧断。 我已经尝试过几次了。

将 Rsense 增大到150m Ω 会使电路板启动、输出增加到48.6V。 在这种情况下、LM3478以~560kHz 的频率进行开关、电流消耗为~60mA、即按预期运行。

问题2)
当负载增加到150mA (连接48V 风扇)且 Rsense = 150m Ω 时、转换器无法在12V 电源电压、电流为3A 时达到48V 输出。 这可能是因为 Rsense 太早地将 RS 锁存器复位。

我必须将 Rsense 降低至75m Ω、以使输出达到48V。

问题3)
当 Rsense = 75m Ω 且连接100R 负载时、输出电压仅达到34.0V、即 e.控制环路未处于稳压状态。

在100R 负载下、如果我将 Rsense 降低到15m Ω、则电路板将不会启动。 上次我尝试时、它开始发出呜呜声、几秒钟后、二极管 D38开始冒烟。 断开500mA 负载并更换环流二极管后、电路板无法启动、即 i。晶体管保持导通。

因此、为了提高输出电压、我需要将 Rsense 降低到15m Ω 或更低、但二极管开始老化。

我在 Vin 上有一个低通滤波器来延迟启动、但它似乎没有帮助。 最新测试采用150R+47uF => 7ms、但转换器仍然无法在 Rsense = 75m Ω 时启动。

基本问题似乎是、为了在100R 负载下达到 Vout = 48V、Rsense 必须降至75m Ω 以下、但转换器不会启动或会烧毁二极管和/或晶体管。

更新了:我尝试通过将 R137 (上部)设置为40.2K、保持 R138 (下部) 1.5K 来将输出电压降低至36V。 我还将环流二极管更改为功能更强大的 B540C-13-F、并将 R139 (栅极电阻器)降至0欧姆。 采用这种布局且只有 D1作为负载、转换器能够在 Rsense = 15m Ω 且电源为12V/3A 的情况下启动并生成36V 电压。 LM3478进入脉冲跳跃模式、突发周期为~14ms。 在启动时、12V/0.5A 受限电源进入电流限制。 采用这种布置时、输入电流为34mA。

通过这种布置并将100R 负载连接到36V 输出会导致 MOSFET 或二极管或两者产生烟雾。 我不想损坏组件、因此我断开了电源。

如果有任何关于可能出错的想法、我会很感激。

BR
Reidar Gjerstad

第1层

第2层

第3层

第4层

e2e.ti.com/.../PoE_5F00_BST_5F00_2021_2D00_03_2D00_18.zip

完成 KiCad 项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PoE_5F00_BST_5F00_2021_2D00_03_2D00_18.pdf

    PDF 格式的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PoE_5F00_BST_5F00_BOM_5F00_official.xlsx

    物料清单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM3478MMX_5F00_NOPB--11V_2D00_13V-to-50.00V-_4000_-0.8A_5F00_WBDesign16.pdf

    WEBENCH 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reidar、

    感谢您使用 LM3478、感谢您提供详细信息。

    我将首先查看原理图、然后查看详细信息。 我将在~2天内给您一些反馈。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reidar、

    下面是有关原理图的一些注释。

    假定效率为100%且无电感容差、峰值电流达到~3.9A。 这已经超过了电感器饱和电流~3.7A。 此外、如果从10m Ω Rsense 开始、则电流限制为15.6A、因此 LM3478的电流限制不会保护电感器。

    2.您是否已将 R140和 C152放置在用于缓冲器的板上? R140 8.2 Ω 有点大、0.25W 可能不够、因此请在下次运行时注意其温度。

    3. D39的用途是什么? 钳制负 SW 电压?

    4、通常 C2不需要其他补偿、我已经做了快速估算、相位裕度可能不够。 请尝试减小 R24和 C148以获得更大的相位裕度。

    5、一般来说、10欧姆栅极电阻太大、但这不会导致过流问题。

    接下来、我将介绍您的说明、并了解如何进一步调试。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinsong:

    感谢你的答复。 注释如下。

    假定效率为100%且无电感容差、峰值电流达到~3.9A。 这已经超过了电感器饱和电流~3.7A。 此外、如果从10m Ω Rsense 开始、则电流限制为15.6A、因此 LM3478的电流限制不会保护电感器。

    -i 将电感器替换为 MSS1210-223ME (Isat = 6.8A)。 这似乎具有积极的效果。 请参见下面的。

    我需要再看一下 Rsense 计算、但建议在 Webench 中使用10m Ω。 正如您所说、它似乎太低。

    2.您是否已将 R140和 C152放置在用于缓冲器的板上? R140 8.2 Ω 有点大、0.25W 可能不够、因此请在下次运行时注意其温度。
    是的、R140和 C152应该是缓冲器、但目前尚未组装。 重点一直是在开始减少寄生振荡之前使转换器正常工作。

    3. D39的用途是什么? 钳制负 SW 电压?
    -是的、用于钳制负电压。 但目前尚未组装。 尚未经过测试。

    4、通常 C2不需要其他补偿、我已经做了快速估算、相位裕度可能不够。 请尝试减小 R24和 C148以获得更大的相位裕度。

    C2当前未组装。 如果需要、它仅供将来使用。 我将按照您的建议尝试降低 R24和 C148。

    我现在尝试了以下操作。 对于这些测试、栅极电阻= 0欧姆:

    保持 Rsense = 15m Ω:将电感器从 MSS1246T-223ML (Isat = 3.84A)更改为 MSS1210-223ME (Isat = 6.8A)。 这没有太大的影响。 仅 LED D1作为负载时、限流为0.5A 的实验室电源会达到电流限制。 连接支持3A 电流的电源会使 LED 短暂亮起、但二极管 D38开始发出烟雾、LED 会变暗。

    -I 替换了二极管 D38和 MOSFET Q1、因为它们承受了很大的应力。 我将 Rsense 更改为150m Ω。 该电路板由支持3A 电流的电源启动。 空载输出= 49.4V。 它能够运行电流~150mA 的48V 风扇。 占空比 D = 398ns/514ns = 77%。 由于某种原因、开关周期已更改为514ns => 1.9MHz。 我仔细检查了 R25、它应该是27K。 之前的频率为500kHz。

    电路板变得非常热。 即使是电感器和电容器 C151也会加热至50°C 或更高、因为它们触碰会很痛苦。 Webench 指示效率为90%@100mA、应在电路板上提供~800mW 的耗散功率。 似乎不止此。

    我将获得更多的负载电阻器来构建可变负载、以便将其从150mA 增加到800mA。

    如果您有更多建议、我很乐意接受。

    感谢您迄今提供的帮助。

    BR
    Reidar Gjerstad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reidar、

    感谢您的反馈。 在15m Ω 的情况下、它是否达到~50V 输出? 我没想到 D38比 Q1早爆炸。

    无论如何、在150欧姆的情况下、增加开关频率有可能使损耗增加到一个温度更高的水平。 因此问题出在失控的频率。 当发生1.9MHz 时、您能否再次检查 FA 电压?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinsong

    感谢你的帮助。 我真的很感谢。 注释如下。

    在15m Ω 的情况下、它是否达到~50V 输出?

    不 未达到50V。 D38在我有时间测量输出电压之前冒烟。

    我已验证 R25为27K。 之后、我更换了 LM3478。 这使得频率恢复到~557kHz。 组件损坏或未正确焊接。

    我现在已经尝试了以下操作、使用 L = MSS1210-223ME (Isat = 6.8A)且 Rgate = 0:

    PoE_BST # 工业 Rsense m Ω 输出电压@10mA 输出电流@ 150mA Uout @ 100R Fsw kHz
    1 MSS1210-223ME 150 49、0 48、0 2000年
    1 MSS1210-223ME 150 48、3. 42、0 553.
    1 MSS1210-223ME 75 48、7. 48、2. 33、9. 557.
    1 MSS1210-223ME 30 50、1 48、2. 12V 故障二极管 557.
    1 MSS1210-223ME 50 50、1 48、2. 557.
    2. MSS1210-223ME 150 42、1 38、7. 560
    2. MSS1210-223ME 75 48、6. 48、5. 560

    如您所见、当我将 Rsense 下调至30-50m Ω 时、转换器达到48-50V、能够驱动~150mA 的风扇负载。 但是、当 Rsense = 30m Ω 且我连接一个100Ohm 负载时、二极管会熔断。 我昨天试过这两次。 我已经订购了新的二极管 SK320ATR。 与 SK220A 的2A 平均整流正向电流相比、这是一个3A 二极管。 明天我将使用一些更精密的负载电阻器对其进行测试、使我能够以100R 步长调整负载。

    我真的想知道二极管为什么会熔断。 对于 SK220A、平均正向电流500mA 仅为指定2A 的25%。

    另一个观察结果是、当 Rsense <~100m Ω 且负载~9mA LED 时、支持500mA 电流的电源将达到电流限制。

    Rsense:
    根据数据表中电流感应阈值电压= 135-180mV 和 ILPEAK = 4.03A 的值、我计算出 Rsense 为34-45m Ω。

    我在 eq 19第21页和 eq 18第20页重复计算。 当 VSL/Vsense 在0.3至0.7之间变化时、我得到
    RSE_MIN = 31m Ω
    RSE_TYP = 25m Ω
    RSE_max = 19m Ω

    您认为 Rsense = 25m Ω 是好吗?

    L = 22uH 提供的纹波电流为0.39A。 这是 Iout_max 的~50%

    我是否应该将 L 增加到33uH 以实现建议的 Iout_max 的30%?

    如果我这么做、纹波电流应该是 Iout_max 的0.26A ~33%

    这使我能够使用 eq。 26第21页、我得到 RSEN = 24m Ω。

    总而言之、RSEN = 25m Ω 似乎是一个很好的起点、您认为它是正确的吗?

    BR
    Reidar Gjerstad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reidar、

    二极管烧断真的很奇怪。 让我们看看3A 二极管是如何工作的。 但是、如果仍然出现故障、您可以尝试将电源电流限制(如果可能)调整为大约2~3A、并查看其反应。

    关于 RSEN 选择、通常使用典型值是不错的。 但是、在这种情况下、它看起来非常敏感、诀窍是使用 ISW_LIMIT 最大值来适应电感器饱和额定值、使用 ISW_LIMIT 最小值来满足负载要求 通过选择25m Ω、最大值为5.6A、这对于电感器而言是可以的、而最小值为2.5A、对于0.5A 负载而言是可以的、效率大于85%。 正如您所说的、现在的主要目标是使其工作、因此只要在 CCM 中、我就不会对电流纹波比优化过于担心。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,心安

    感谢你的答复。 为了略微降低纹波电流、我将电感器更改为 MSS1210-333ME (33uH)、并使用 Rsense 30m Ω 进行了验证:

    -使用二极管 SK220A 和100R 负载时,输出电压达到~48V,但二极管在2-3秒后会灼伤。

    -使用二极管 SK320A 和100R 负载时,输出电压达到48、4V。 二极管在~10秒后烧坏。

    -当二极管 SK320A、100R 负载和一个小型风扇直接在电路板上吹风时,输出下降至~47.1V,但电路板能够保持此电压至少1.5小时。

    我的结论是、现在的主要问题是二极管无法解决热耗散问题。 它太小了。 它变得如此之热、以至于无法触摸、即使是底层也难以触摸。

    我将订购更可靠的二极管、看看这是否能解决问题。

    BR

    Reidar Gjerstad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reidar、

    令我惊讶的是、0.5A 的平均电流对于额定电流为2或3A 的二极管而言会成为一个问题。 这一切由您决定、但您可以尝试另一个系列/制造商。 我担心二极管上的启动应力、但由于它运行了几秒钟、它不应该是。 您可能还需要检查电感器电流/开关电压波形、以确保没有发生任何疯狂的事情。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,心安

    感谢你的答复。 我将遵循您的建议并搜索其他制造商的二极管。 该二极管可能不如数据表所述的好。

    平均电流为0.5A 时、压降为~0.7V => 0.35W 耗散

    结至环境的热阻~77C/W T_A 可能会达到50C:

    T_j = T_A + P_diss x R_theta = 50C + 0.35Wx77C/W = 77C

    正确的做法是、二极管应能够承受77C 的结温。 我将搜索选项。

    所附的是 Rsense = 30m Ω 电压20mV/DIV 的波形图。 我可以看到、它从80mV 上升到~95mV => 2.6A 至3.2A。

    抱歉、该图不清楚、但在连接以太网电缆以捕获图时示波器锁定。

    BR
    Reidar Gjerstad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reidar、

    占空比看起来不错、但您能否仔细检查探头是否校准为零? 当 MOSFET 关断时、泄漏电流似乎为~0.4A、2.6A 至3.2A 的电流似乎高于预期。 平均值为2.9A、可实现69%的效率和10W 的损耗。 如果二极管泄漏电流和正向电压在高温下增大、则可能会发生这种情况、但您可以先检查并确保。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,心安

    感谢您的回复。 再一次,你有一个很棒的点!

    我检查了示波器探针。 当尖端接地时、它显示~0。

    正如您所说的、即使在开关关闭时、也会出现电流、15mV/30m Ω= 0.5A。 我将其跟踪到晶体管、因为更换晶体管时、关断电流下降到0。 这些组件在测试过程中会承受很大的应力。 此外、我的原型是手工焊接的。 很可能会超过建议的温度、这可能会使组件降级。

    下图显示了替换晶体管前后 Uout = 48.6V/150mA 负载时的 Usense。 更换晶体管后、关断电流从0.67A 降至0。

    BR

    Reidar Gjerstad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2021-04-16 b)

    你(们)好,心安

    更换晶体管和二极管后、我重新调整了测量值@ 100欧姆负载、并在电路板上直接吹风小风扇。 它现在能够保持48.4V @ 483mA。 这是向前迈出的一大步。

    但是、从效率来看、我的 I_SUPPLY = 12V/3.0A =>
    Pout/引脚= 23.4/36 = 65%。

    效率为90%时、我的转换器应仅消耗(23.4/0.9)-23.4 = 2.6W。

    我的转换器的功率耗散为36-23.6 = 12.4W、即~5倍的预期功率。

    我可以使用我现在使用的示波器来验证这一点、但我开始怀疑在高负载时、二极管发生错误并产生过高的压降。

    我下周将推出新的二极管。

    BR
    Reidar Gjerstad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reidar、

    很高兴看到进展! 我同意65%的效率太差。 升压中的功耗组件通常是 MOSFET、二极管、有时也是电感器。 因此、如果您有热像仪、快速方法是获取它们的温度。 这将大致确定哪个是麻烦制造者。 如果您可以与我确认您当前使用的 MOSFET、二极管和电感器的器件型号、我还可以进行快速损耗估算、以查看其是否匹配。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,心安

    感谢你的答复。 我将尝试使用热像仪来查看其中一个组件的耗散量是否大于其他组件的耗散量。 不过、我怀疑输出电容器。 在各种测试过程中、它可能会承受很大的压力。 至少有一次、我记得感觉很热、看不到任何明显的原因。

    以下是主要组件:

    参考 制造商 制造商 PN 供应商 供应商 PN
       C1 47uF、1206、X5R、25V capacitor_SMD:C_1206_3216公制 AVX 公司 12103D476MAT2A Digi-Key 478-12103D476MAT2ACT-ND
       C151. 100uF、100.0V Rubycon:100SEV100M12.5X16 Rubycon 100SEV100M12.5X16 Digi-Key 1189-3512-1-ND
       D38 SK320ATR 二极管_SMD:D_SMA SMC 二极管解决方案 SK320ATR Digi-Key 1655-1899-1-ND
       L8. 33uH、5.4A WEMGBE:L_12x12mm_H4.5mm Coilcraft   MSS1210-333ME Farnell 2288334
       问题1. BSC340N08NS3G PACKAGE_TO_SOT_SMD:TDSON-8-1_HandSoling Infineon Technologies Infineon Technologies Digi-Key BSC340N08NS3GATMA1
       u18. LM3478MA 封装_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm P1.27mm 应用工程师 LM3478MAX/NOPB Digi-Key 296-38111-6-ND


    BR
    Reidar Gjerstad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reidar、

    感谢您提供信息。 这是粗略估算。

    VIN=12V、Vout=48V、Iout=0.5A、Fsw=550kHz

    D=0.75

    假设作为起点的效率为80%、IIN=2.5A

    Q1:Rdson =~50m Ω(最大值)、Qg = 9.1nC (最大值)、

    ISW_RMS=sqrt (D)*Iin=2.2A

    开关时间:TR=Tf=25ns

    Q1导通:PCOND=ISW_RMS^2*RDSON=0.24W

    Q1开关:PSW=1/2*(tr+TF)*Vout*Iin*fsw=1.65W

    Q1损耗:PQ1=0.24+1.65=1.9W

    注释:您可能需要仔细检查开关时间(在示波器上)和 Q1温度。 如果实际功耗为1.9W、则温升可能非常高、进而导致 Rdson 增加。

    U18:

    PU18=电源+栅极驱动损耗=3mA*12V+9.1nC*7.2V*550kHz=0.07W

    注释:应该是好的。

    R136:

    PR=ISW_RMS^2*R136=0.05W

    注释:应该是好的。

    L8:

    PL=Iin^2*RL=0.24W

    注释:应该是好的。

    D38:

    PD=Iout*Vf+Vout*Qr*FSW=0.5A*0.8V+0=0.4W

    注释:应该可以、但还有其他一些注意事项。

    数据表曲线未涵盖0.5A 正向电压情况。

    2.数据表未涵盖反向恢复信息、因此我假设它为0、因为它是肖特基二极管。

    3.室温下的典型正向电压为0.8V。 我们通常选择在给定电流范围内具有~0.6V 电压的肖特基二极管、并留出一定的裕度以实现最佳性能。

    根据上述计算、总损耗应约为3W、远高于测试中的实际情况。 因此、某些东西肯定超出了预期的范围。 请告诉我、如果您可以获得热性能、否则我们必须逐一检查。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,心安

    非常感谢您的计算!

    我在 R139 (MOSFET 栅极)右侧测量的 t_rise 和 t_fall 为~25ns。 一些图。 非单调上升/下降可能由探头 GND 环路上的噪声引起。


    我还检查了输出电容器。 更改电容器没有帮助。

    但是、当我测试不同的肖特基二极管时、效率达到了88、7%。 实际上、考虑到 LED 的10mA 电流、我的效率达到了90、1%。 感觉比88,7%好很多:-)

    电感器 Rsense m Ω 二极管 风扇 Uout @100R 输出电流 uin 输入电流 效率 Pdiss_board
    MSS1210-333ME 30 SK320A 是的 48、4. 0、483 12. 2.9. 67、2% 11、4
    MSS1210-333ME 30 SK5150B-LTP 是的 48、4. 0、483 12. 2、68 72.7 % 8、8
    MSS1210-333ME 30 SK5150B-LTP 48、1 0、483 12. 2、94 65、9% 12、0
    MSS1210-333ME 30 SK520B-LTP 是的 48、4. 0、483 12. 2、68 72.7 % 8、8
    MSS1210-333ME 30 SK510A-LTP 是的 48、5. 0、485 12. 2、21. 88、7% 3、0
    MSS1210-333ME 30 SK510A-LTP 48、5. 0、495 12. 2、22 90、1% 2、6


    SK510A-LTP 性能优异。 实际上、它的功耗很低、我没有遇到任何问题。 我甚至能够关闭风扇、输入电流仅从2.21A 变为2.22A。 我测试了大约20分钟。 虽然其他二极管在没有风扇的情况下会燃烧、但 SK510A-LTP 似乎(目前)不需要额外的对流。

    我还需要测试其他一些二极管。

    您是否认为我应该将电感器从33uH 更改为22uH 以受益于较低的电阻 I、即39m Ω 至30m Ω? 我还可以将开关频率从557kHz 调整为500kHz、以将 MOSFET 的开关损耗降低10%?

    我还有其他一些具有较低 RDS_ON 的 MOSFET、我也可以尝试使用这些 MOSFET。

    我稍后将尝试800mA 的最大负载、因为我需要一些最大600mA 的裕度

    感谢您迄今提供的巨大帮助。 我会向您发送相关信息。

    BR
    Reidar Gjerstad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reidar、

    电感器变化会导致25%的电感器电阻压降、但30%的纹波也会增加、这将增加除电感器本身之外的整个环路的传导损耗。 此外、电感器导通损耗似乎不是主要贡献(0.24W)、因此我不会期望太大的改进。

    由于开关损耗看起来占主导地位、因此只要不会因您拥有的电感器而使电流纹波增加太多、降低频率就会很有帮助。 但是、我建议先尝试具有较低 Qg 和输出电容的 MOSFET。 但是、LM3478有一些限制驱动功率的内部栅极电阻器、因此有一个限制、您可以看到使用低电容 MOSFET 降低了效率。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,心安

    昨天、我能够驱动600mA、而转换器保持48V 输出。 效率为~90%。 这是向前迈出的巨大一步,也是一个重要的里程碑。 600mA 是 PoE+的最大负载、因此我的转换器应该能够维持该负载。

    我测试了不同的二极管、发现 HSM8100JE3/TR13是一个不错的选择。 这是一个稍大的封装、但看起来更可靠。

    返修# 电感器 Rsense m Ω 二极管 风扇 晶体管 Rfadj Fswitch 输出电流 输出电流 uin 输入电流 效率 Pdiss_board
    2. MSS1210-333ME 30 HSM8100JE3/TR13 BSC340N08NS3GATMA1CT-ND 27k 550K 48、4. 0、614 11、74 2、82 89、8% 3、4
    2. MSS1210-223ME 30 HSM8100JE3/TR13 是的 BSC340N08NS3GATMA1CT-ND 27k 550K 48、4. 0、614 11、74 2、83 89、4% 3、5
    2. MSS1210-223ME 30 HSM8100JE3/TR13 是的 BSC340N08NS3GATMA1CT-ND 27k 550K 46、6 0、674 11、74 2、95 90、7% 3、2
    2. MSS1210-223ME 30 SBR3150SSB-13DTIC-ND BSC123N08NS3GATMA1 27k 550K 48、4. 0、614 11、74 2、88 87、9% 4、1
    2. MSS1210-223ME 30 HSM8100JE3/TR13 BSC123N08NS3GATMA1 27k 550K 48、4. 0、614 11、74 2、79 90、7% 3、0
    2. MSS1210-223ME 30 HSM8100JE3/TR13 BSC123N08NS3GATMA1 27k 550K 48、4. 0、614 11、74 2、79 90、7% 3、0
    2. MSS1210-223ME 30 HSM8100JE3/TR13 BSC123N08NS3GATMA1 27k 550K 47、0 0、681 11、74 2、97 91、8% 2.9.
    2. MSS1210-223ME 30 HSM8100JE3/TR13 BSC123N08NS3GATMA1 30公里 510K 48、4. 0、614 11、74 2、78 91、1% 2.9.
    2. MSS1210-223ME 30 HSM8100JE3/TR13 BSC123N08NS3GATMA1 33公里 467K 48、4. 0、614 11、74 2、77 91、4% 2.8.
    2. MSS1210-223ME 30 HSM8100JE3/TR13 BSC123N08NS3GATMA1 36K 436K 48、4. 0、614 11、74 2、76 91、7% 2.7.
    2. MSS1210-223ME 30 HSM8100JE3/TR13 BSC123N08NS3GATMA1 40公里 39、000 48、4. 0、614 11、74 2、73 92、8% 2、3
    2. MSS1210-333ME 30 HSM8100JE3/TR13 BSC123N08NS3GATMA1 40公里 39、000 48、4. 0、614 11、74 2、75 92、1% 2.5.


    将晶体管从 BSC340N08NS3GATMA1CT-ND (66m Ω)更改为 BSC123N08NS3GATMA1 (24m Ω)会产生一些差异、但这并不是决定性的。 当 f_switch 减小和 L 减小时、效率似乎略有提高。 我实现了92,8%的@395kHz、但我担心这种低频可能会产生意外的副作用。

    为了获得一定的设计裕度、我的最终目标是能够提供800mA 电流。 当负载增加> 600mA 时、输出电压开始下降、转换器纹波增加。 图片显示了我的意思。 当然、寄生振荡占主导地位、但开关纹波对于更高的负载变得更加明显。

    有关如何攻击跌落的提示吗? 我应该找到更好的二极管吗?

    非常感谢您迄今为止提供的出色支持!

    BR
    Reidar Gjerstad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reidar、

    您是否尝试降低 Rsense (斜率的百分比略大于800mA/600mA)?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,心安

    将输出电压调整至50V (R_UPPER = 62K、R_LOWER = 1.6K)、并将 R_SENSE 降低至20m Ω。使用这些组件值、转换器能够在800mA 负载下输出50V 电压。 不过、存在可闻的呜呜声噪声。 我相信它来自控制环路。

    50V/800mA 是我的最终目标。 它为我提供了一些与 PoE+的绝对最大负载相对应的裕度、即~600mA。 在645mA 时断开。

    这些值在问题产生的电路板上进行了测试。 此票证中使用的电路板设计用于调试目的。

    在600mA 负载下、开关纹波为~500mVpp。 这淹没在14Vpp 的寄生振荡中。

    我将研究如何减少寄生振荡。 之后、我认为这个问题可以解决。

    感谢您为解决此问题提供的大力帮助!

    BR

    Reidar Gjerstad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,心安

    我意识到输出中缺少一个68nF 的小输出电容器。 它将寄生振荡从14.5Vpp 减少到2.4Vpp。 通过找到更优的值、可能会有更多的好处。

    BR

    Reidar Gjerstad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reidar、

    如果振铃仍然过大、您可能需要尝试使用缓冲器。 但效率会受到影响。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,心安

    我认为,由于你们的帮助,所有主要问题似乎都得到解决。 您非常乐于为我提供此类帮助。 我非常感谢。

    非常感谢! 我现在要关闭这个线程。

    BR

    Reidar Gjerstad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reidar、

    没问题! 再次感谢您选择 LM3478。

    谢谢、

    银城