主题中讨论的其他器件: LM3488
你好
在升压转换器应用中、我遇到了一些有关 LM3478的严重问题。 我需要一些关于出现什么问题的提示:
uIN 11-12V
输出~48.6V
Iout = 600mA、最高800mA
这适用于以太网供电应用、其中12V 输入来自台式计算机电源的 PCIe 连接器。 我需要将电压升高到48V 以提供 PoE 输出。
所有上述测试均使用以下方法之一在工作台上执行:
具有0.5A 电流限制的-12V 工作台电源
具有3A 限制的交流/直流12V 壁式电源
-12V 工作台电源、限值为25A
我已仔细检查所有引脚等是否正确。 此布局经验证为电气100%正确。
此设计基于 WEBENCH 设计(已附)。 它得到了非常密切的关注。 在尽可能靠近"AN-1204 LM3478/LM3488评估板"布局布线的情况下、我非常小心地将布局中的电感降至最低。 所有组件都尽可能靠近放置。
C152、R140、C3、R4和 D39是未来的缓冲器、当前未组装。 C2也未组装。
问题1)
当在无外部负载、仅9mA LED D1的情况下加电并使用建议的10m Ω 或15m Ω Rsense 时、电路板甚至不会启动。 这应仅从12V 电源消耗40-50mA 电流、但具有500mA 限制的实验室电源进入电流限制模式、12V 电源降至~4.5V。 我可以看到 LM3478以100%的占空比 I 运行。e.晶体管一直处于打开状态、将12V 电压短接至 GND (晶体管栅极为~4.5V)。
连接另一个具有较高电流限制的电源只会导致晶体管或二极管烧断。 我已经尝试过几次了。
将 Rsense 增大到150m Ω 会使电路板启动、输出增加到48.6V。 在这种情况下、LM3478以~560kHz 的频率进行开关、电流消耗为~60mA、即按预期运行。
问题2)
当负载增加到150mA (连接48V 风扇)且 Rsense = 150m Ω 时、转换器无法在12V 电源电压、电流为3A 时达到48V 输出。 这可能是因为 Rsense 太早地将 RS 锁存器复位。
我必须将 Rsense 降低至75m Ω、以使输出达到48V。
问题3)
当 Rsense = 75m Ω 且连接100R 负载时、输出电压仅达到34.0V、即 e.控制环路未处于稳压状态。
在100R 负载下、如果我将 Rsense 降低到15m Ω、则电路板将不会启动。 上次我尝试时、它开始发出呜呜声、几秒钟后、二极管 D38开始冒烟。 断开500mA 负载并更换环流二极管后、电路板无法启动、即 i。晶体管保持导通。
因此、为了提高输出电压、我需要将 Rsense 降低到15m Ω 或更低、但二极管开始老化。
我在 Vin 上有一个低通滤波器来延迟启动、但它似乎没有帮助。 最新测试采用150R+47uF => 7ms、但转换器仍然无法在 Rsense = 75m Ω 时启动。
基本问题似乎是、为了在100R 负载下达到 Vout = 48V、Rsense 必须降至75m Ω 以下、但转换器不会启动或会烧毁二极管和/或晶体管。
更新了:我尝试通过将 R137 (上部)设置为40.2K、保持 R138 (下部) 1.5K 来将输出电压降低至36V。 我还将环流二极管更改为功能更强大的 B540C-13-F、并将 R139 (栅极电阻器)降至0欧姆。 采用这种布局且只有 D1作为负载、转换器能够在 Rsense = 15m Ω 且电源为12V/3A 的情况下启动并生成36V 电压。 LM3478进入脉冲跳跃模式、突发周期为~14ms。 在启动时、12V/0.5A 受限电源进入电流限制。 采用这种布置时、输入电流为34mA。
通过这种布置并将100R 负载连接到36V 输出会导致 MOSFET 或二极管或两者产生烟雾。 我不想损坏组件、因此我断开了电源。
如果有任何关于可能出错的想法、我会很感激。
BR
Reidar Gjerstad


第1层
第2层
第3层
第4层
e2e.ti.com/.../PoE_5F00_BST_5F00_2021_2D00_03_2D00_18.zip
完成 KiCad 项目。