尊敬的:
我的客户表示终端客户请求24V 输入 PD 13W 输出、但通常我发现 的是48V 系统、UVLO 电平超过24V、因此无法正常工作;
您能给我任何建议吗?
注:终端客户说、超过24V 的系统属于非安全操作,需要 拥有电工许可证的人员来处理机器。 这将浪费他们的成本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Cooper、您好!
请提供更多信息。 您是指用于 USB 还是用于以太网的 PD?
您是否在寻找与 https://www.ti.com/interface/usb/type-c-and-power-delivery/design-development.html 类似的产品 ?
此致、
~Leonard
库珀
TPS23730是 PoE PD 控制器和 PWM 控制器的组合。 其中一个特性是 PPD 引脚、此引脚允许在较低的输入电压下打开内部热插拔 FET。 我们有许多采用此选项的设计、可在低至16V 的输入电压下工作。 您需要什么输出电压?
令人感兴趣的是、由于安全问题、客户无法使用 PoE。 将 PoE 的最大电压保持在57V 的原因之一是符合 IEC60950规定的最大60V SELV (安全附加低压)。 那么处理起来是安全的。
谢谢、
David
库珀
是的、此设计具有5V 输出。
e2e.ti.com/.../5100.PR2414E1_2800_5V_5F00_13W_29005F00_Sch.PDF
e2e.ti.com/.../3122.PR2414E1_2800_5V_5F00_13W_29005F00_BOM.xls
e2e.ti.com/.../3821.13W-5V-Test-Report.docx
谢谢、
David