This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 替代降压稳压器

Guru**** 2508935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562202, TPS562201, TPS562211, TPS562210, LMR12015, LMR12020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997821/alternative-buck-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS562202TPS562201TPS562211LMR12015LMR12020

您好!

由于全球半导体短缺、我们 现在必须更换直流/直流稳压器。  我们直到现在才会及时使用稳压器(而不是 TI 稳压器)。 由于我在以前的许多项目中使用过 TI 稳压器、我想向您询问 TI 替代方案。 可用性非常重要、因为我们需要50-100k 的器件、2021年可能需要更多的器件。

我们需要:

可调节降压/降压 DCDC 转换器

输入:

12V  

输出:

1.35至5V 的可调节电压范围

输出电流:

最小1A、最好为1.5-2A

温度: -40 - 125°C

封装:表面贴装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有很多 替代零件。

    TPS562202/7:4.5V-17V 输入电压、2A 输出 SOT563、ECO/FCCM

    TPS562201/8:4.5V-17Vin、2A in SOT236、 ECO/FCCM

    TPS562211: 4.2V-18V 输入电压、2A SOT583封装、  ECO/FCCM +PG/SS 可选  

    TPS562210/9A: 4.5V-17V 输入电压、2A 输出 SOT8、ECO/FCCM、具有 PG+SS  

    此外、我们还有上述器件的3A 版本。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。  

    可用性如何? 如果使用建议的替代方案之一、我能否获得所需的单位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能帮我们了解您喜欢哪一部分吗? 并在您需要时与我们分享时间。

    我们可以在市场上循环查看有关供应的评论。 我们可以在邮件中详细讨论。 这是我的邮箱 地址 young-zhao@ti.com

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其中一些器件根本不可用。 例如 仅 作为样片提供的 TPS562211。  TPS562201也无法在某个位置使用。

     LMR12015/LMR12020如何成为我们的替代稳压器?  该稳压器似乎更多地从经销商和 TI 获得?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您可以向 Young 发送电子邮件以解决耗材问题。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于没有进一步的回复、我认为以下支持将来自电子邮件访问。 我将关闭这个线程。

    此致、

    Andrew