This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG1117A:REG1117A 的回流焊曲线

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995031/reg1117a-reflow-profile-for-reg1117a

器件型号:REG1117A

大家好、

你好。

您能否为 REG1117FA/500提供回流焊曲线?

此致、
Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、  

    我们没有特定器件的回流焊曲线。 请使用此回流焊温度曲线。 我建议从电路板制造或装配公司获取此信息。  

    https://www.ti.com/lit/an/snoa292j/snoa292j.pdf

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    感谢您的支持。
    我参考了 JEDEC J-STD-020中的回流焊曲线。

    我对回流峰值温度有疑问。

    我检查了 JEDEC J-STD-020的回流峰值温度。
    我的检查结果是245度。
    由于封装尺寸(mm)为8.36x10.16x4.44、因此体积为377mm3。 封装厚度超过2.5mm。

    我还在网站上查看了产品信息。
    在网站上、REG1117FA-5.0/500的 MSL 等级/回流焊峰值温度为2-260C-1年。
    因此、该组件回流焊峰值温度为260度。

    对于回流峰值温度、我应该在260度或245度处判断哪一项?

    此致、
    Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、  

    请给我们留出一些时间与我们的团队成员交谈、看看这是否是我们可以帮助回答的问题。 我下周初会再回来。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、  

    很抱歉、我们无法提供有关回流工艺的峰值温度的其他评论、我强烈建议从电路板制造商处获取这些信息。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    我将询问并从电路板制造商处获取这些信息。
    谢谢你。

    此致、
    Takahashi