This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895的 SYS 引脚无电源输出

Guru**** 2535580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996925/bq25895-the-sys-pin-of-bq25895-has-no-power-output

器件型号:BQ25895

你(们)好

断开外部输入源后,将‘1写入 BO25895寄存器 Reg09的'BATFET_DIS',使芯片进入睡眠模式(此时使用电池),然后将6V/2A 电源输入 VBUS 端子。 我已确保 VBUS 有电源输入、但发现在某些机器中 SYS 引脚没有电源输出、同时 BAT 引脚没有充电。 只有当外部输入电源和电池同时断开、然后连接电池或外部电源时、SYS 引脚才会有电源输出。 例如、如果电源复位、BQ25895可以正常输出或充电。

问题1是概率的、我们猜它是与 DMDP 还是 I2C 看门狗计时器设置相关、因为我将"I2C 看门狗计时器设置"写为"00"。

3.'I2C 看门狗定时器设置'被写为' 00 ',有什么影响?

将"I2C 看门狗定时器设置"写为"01"会产生什么影响?

连接外部电源时 BQ25895的寄存器配置

0x0 = 0x3F
0x1 = 0x5
0x2 = 0XBC
0x3 = 0X3A
0x4 = 0x10
0x5 = 0x7
0x6 = 0X5E
0x7 = 0X8D
0x8 = 0x3
0X9 = 0X54
0xA = 0X93
0Xb = 0x16
0XC = 0x0
0XD = 0X94
0XE = 0X4C
0xF = 0X4E
0x10 = 0x50
0x11 = 0XA3
0x12 = 0x14
0x13 = 0X1B
0x14 = 0X39

未连接外部电源时的 BQ25895寄存器配置(无运输模式)

0x0 = 0x3F
0x1 = 0x5
0x2 = 0XBC
0x3 = 0X3A
0x4 = 0x10
0x5 = 0x7
0x6 = 0X5E
0x7 = 0X8D
0x8 = 0x3
0X9 = 0X54
0xA = 0X93
0Xb = 0x2
0XC = 0x0
0XD = 0X94
0XE = 0X4C
0xF = 0X4F
0x10 = 0X4F
0x11 = 0x23
0x12 = 0x14
0x13 = 0x3F
0x14 = 0X39

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在着手进行这项工作、并将返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ning

    上述问题是否有任何答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在今天晚些时候再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将看门狗计时器设置为00意味着您无需使用主机重置计时器。 对于40秒、80秒和160秒的其他设置、您必须切换 REG03中的看门狗位以重置计时器、否则默认配置将加载到寄存器中。

    我上传了您的寄存器设置并使用我们的 EVM 进行了测试、在提供 VBUS 时、充电器会启用 VSYS 并开始充电。 您能解释一下您的测试和您遵循的流程、以便我可以更好地复制吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现只有当 VBUS 上电时、才有可能无法退出运输模式。 然而、IIC 被尝试唤醒 BQ25895、这表明无需退出运输模式即可访问 VBUS。
    测试步骤:进入运输模式后、访问 VBUS 电源(适配器6V/2A)、该周期将在超过1000次测试后发生
    在硬件方面、设计有点错误。 当电源打开时、D+和 D-之间将有3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用 EVM 进行测试? 我曾尝试复制、但我没有看到相同的行为、如果您使用定制板、则在插入适配器时可能会有其他因素阻止充电器正常行为。

    在 REG09中、您将保留位设置为1、您的主机是否对此进行了修改?

    插入适配器后、您还会看到电源正常和快速充电、这意味着充电器工作正常。 它位于 VBAT 中、低于 VSYSMIN。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未尝试 EVM 条目测试、REG09将 A 设置为1由我的主机发送、 现在在主机程序逻辑上发现了一些问题、即在发送 REG09休眠后、还立即读取电池电压和其他设置操作、因此我怀疑主机软件逻辑是否在电力上出现 BQ25895错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定是否遵循您的措辞、如果您已启用充电并且适配器已在 BATFET 关闭的情况下插入、则充电器应启用 BATFET。 插入适配器时、您能否共享 VBUS、VBAT 和 VSYS 的示波器捕获?

    此致、

    Wyatt Keller