This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:TI-CHARGER-GUI 和 USB2ANY 是否可以与 USB-PD-CHG-EVM-01搭配使用?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-CHARGER-GUI, USB2ANY, USB-PD-CHG-EVM-01, BQ25792, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996465/usb-pd-chg-evm-01-can-ti-charger-gui-and-usb2any-be-used-with-usb-pd-chg-evm-01

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件:TI-CHARGER-GUIUSB2ANYBQ25792TPS25750

由于 TI-CHARGER-GUI 出现在 USB-PD-CHG-EVM-01的产品介绍页面的"订购和开始开发"部分、我认为可以使用 USB2ANY 和 TI-CHARGM-GUI 设置充电。
可通过 TI-CHARGER-GUI 选择的器件似乎是充电 IC:BQ25792、但通过查看 USB-PD-CHG-EVM-01的电路图、BQ25792未直接从 USB2ANY 连接器连接。
我尝试选择 BQ25792、但它显示未在 TI-CHARGER-GUI 上连接。
是否可以在 TI-CHARGER-GUI 上通过 TPS25750设置 BQ25792?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 USB2ANY I2C 引脚连接到引脚接头 J7、并以这种方式通过 TI-CHARGER-GUI 与 BQ25792进行通信。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我通过 USB2ANY 连接到 EVM 的 J7、但仍然无法使充电器 GUI 正常工作。 您能否更详细地分享您如何使其正常工作?

    谢谢、

    Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boris:

    您需要将跳线从 USB2ANY 的接头连接到 USB-PD-CHG-EVM-01引脚接头 J7 (即公头转母头)。 附加...

    1.将6号引脚(GND)连接到最靠近"J7"丝网的 J7引脚。

    2.将9号引脚(I2C:SCL)连接到最靠近"J7"丝网的第二个 J7引脚。

    3.将10号引脚(I2C:SDA)连接到最靠近"J7"丝网的第三个 J7引脚。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速回复。

    通过这条布线、我设法连接到 BQ、但这意味着设计指南中的原理图是错误的。 请参阅屏幕截图以供参考(取自 TIDUEY1)。

    此致、

    Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boris:

    我们正在更新原理图。 我很高兴您能够与 BQ25792进行交流。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。