This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620-Q1:IC 烧毁问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997312/lmr33620-q1-ic-burn-off-problem

器件型号:LMR33620-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62273

可能涉及的对象

在设计中、我使用 LMR33620C-Q1 (2.1MHz)从18 - 30V 输入电源生成5V 电源

我在施加输入电源时会遇到 IC 随机烧坏的情况、我不知道原因是什么。

5V 电源上的最大负载为1 - 1.2A 、其中包括 TPS62273 3.3V 电源上的负载 、该电源使用5V 电源作为输入电源

附加文件中显示了应用电路。

当我陷入调试中时、是否有人可以评论我应该寻找的内容以检查根本原因是什么?

我在另一个线程中输入的 LMR36503MSC3R IC 也出现了类似问题

期待听到一些评论

此致

Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henrik。

    请查看以下内容:

    1、输入上应放置47uF 50V 等电解电容

    2. Cin C219 100nF 应靠近 VIN 引脚和 PGND 引脚放置

    3、 Cout C204/205/206的额定电压应为16V 或更高。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    关于第1点、应用手册和 WebBench 设计器中为什么没有提到这一点?
    输入端是否确实需要这样大的电容器(47uF)?

    C219 220nF 非常靠近 VIN 引脚10和 PGND 引脚。
    C201 220nF 非常靠近 VIN 引脚2和 PGND 引脚放置。

    C200、C201、C202和 C219的放置方式与数据表中的布局示例类似

    关于输出电容器、为什么它们的额定电压应为16V 或更高?
    是否更容易指定5V 时的最小电容?

    此致

    Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    如果没有抑制电阻 器、长输入导线的电感器将在输入导通时与输入陶瓷电容器谐振、您可以添加与 C202串联的大约1欧姆的小电阻器、或者仅在输入轨上放置一个电容器以实现相同的目的。

    陶瓷电容会随着实际偏置电压而降低、通常额定电压应 比工作电压高2倍或3倍。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy


    我知道电容器的电容会降低更高的电压、但您不能说额定电压应该比晶振电压高2倍或3倍。
    不同供应商的16V 电容器在5V 偏置电压下可能会有很大的电容变化。
    这就是为什么我会在输出端优先使用指定的最小电容、然后我可以查看供应商的数据表、找到一个能够满足最小要求并具有一定裕度的电容

    此外、与为像 Panasonic EEE-FK1H470XL 这样的47uF 电容器寻找空间相比、找到1 Ω 电阻器的空间更容易

    您能否详细说明如果输入电压开始谐振、IC 会发生什么情况?

    逻辑是否会受到干扰、以便两个 MOSFET 同时导通、或者会发生什么情况?

    此致

    Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    请查看应用手册以了解更多详细信息:  

    AN-2162轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题。

    即使没有输入 EMI 电感器、输入线也具有寄生电感、除非您每次缓慢地打开输入电源、否则它将与输入陶瓷电容器谐振。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    无法查看和下载您参考的应用手册

    此致

    Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    请尝试以下两个链接:

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva489

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva489?keyMatch=SIMPLE%20SUCCESS%20WITH%20CONDUCTED%20EMI%20FROM%20DCDC%20CONVERTERS&tisearch=search-everything

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    我通过在 TI.com 上搜索找到了相同的链接、但当我单击链接时、不会发生与文档不再在服务器上一样的情况

    此致

    Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    我已经检查了可以使用以上两个链接下载文档、如果防病毒软件阻止下载、请与您的 IT 部门联系、  

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    我已尝试在我的专用计算机上下载该文档、但运气不好。

    但我在 TI 有一个联系人、因此我联系了他、他下载了该文档并通过电子邮件将其发送给我

    我想如果只有 TI 人可以下载文档,您可能需要了解一下:o)

    此致

    Henrik