This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810EVM:GUI 安装问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63810EVM, TPS63810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996873/tps63810evm-gui-install-issue

器件型号:TPS63810EVM
主题中讨论的其他器件: TPS63810

大家好、团队成员

当我想为 TPS63810EVM 安装 GUI 时、它会显示此窗口。 "从网络下载"似乎不起作用、我可以在哪里安装 GUI Composer Runtime?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mona、

    让我咨询一下 GUI 专家。 下周初回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、贾斯珀。

    我试过几次了、都能正常工作。 成功安装 GUI、但它显示"硬件未连接"、USB 接口适配器上的 LED 指示灯呈绿色亮起、并为 TPS63810提供4V 输入、2V CV 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mona、

    您是否尝试了另一台 PC?  

      我们会在下周四或周五,因为公众假期,尝试是否有类似的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    我已经在 EVM 上检查过它、硬件可以成功连接。  您是否曾尝试将 跳线放置在 EN 和 ON 引脚上以启用器件? 然后启用输入电压并 单击 GUI 窗口左下角的"Connect"按钮进行连接。  

    此致、

    俞宗怡