This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:阶跃负载纹波

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992253/tps65265-step-load-ripple

器件型号:TPS65265

您好!

我在项目中使用 TPS65265电源、VOUT2处1.5A 阶跃负载的纹波存在问题。

在我的电路中、我使用的是典型应用参数 VOUT=1.5V、L=[4.7uF、 5.1A、44.1m Ω DCR]、总容量= 220uF (X7R)、环路补偿 RC=6.8K、CC=2.7nF、CB=22pF。 附图:

在规划 电路之前、我使用 了 WebBench 仿真器、但现在 TPS65265不会出现在 WebBench 或 PSpice 中。

您是否可以通过更改环路补偿 RC、CC、CB 参数进行仿真来终止阶跃负载纹波?

我不能添加更多的输出电容器、电感器的值看起来不错。

随附的阶跃负载纹波图片:

电流纹波:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay  

    与您确认: 负载阶跃为1.5A -> 0A、对吧?   

    改善负载瞬态性能的建议:  

    1.建议将 L2更改为2.2uH。  

    2.将 R34从6.8千欧扩大到20千欧。  

    然后再次测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢赵马

    我再次检查、我的电路总容量为600uF、而不是200uF。

    将 RC=R34替换为6.8K 非常有用:

    -但是、在我了解到电路容量错误后、我再次计算了 RC= R34、并根据 数据表中的(19)公式将6.8K 替换为110K、方法是 RC = 110K、FC = 50K

    在我将电阻器 RC 更改为110K 后、纹波消失了:

    -您能否仿真电路以确保 RC= 110k 时的相位裕度正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、

    赵将于明天向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay  

    不建议设置 RC=110k Ω、它易受噪声影响。  

    总 Cout 包括 TPS65局部 上的电容器和负载侧的电容器、对吧?  

     什么是 TPS65265局部电容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总 Cout 为600uF

    TPS65265 靠近负载、因此局部电容也为600uF。

    根据我的 RC=110K 测试、它看起来 非常安静。 在公式(3)中计算计数器的情况是如此。

    请与我分享 相补角仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay  

    根据经验、建议设置  RC < 100kohm。   

    当 RC = 80kohm 时、在仿真中、相位裕度约为55度。