This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:LM33620 AGND 和 PGND 问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997682/lmr33620-lm33620-agnd-and-pgnd-question

器件型号:LMR33620

大家好、

我的客户在他的项目中使用此部件、他发现了一些问题、需要您澄清。

他提到 LM33620方框图显示了 agen、PGND 是内部的某个 GND。

但它们测试 PGND 到 AGND 电阻器值时具有 M Ω。 它似乎与数据表中所说的不符。

由于 LMR33620通过手工焊接发现了这个问题、因此无法启动、但他使用热风枪再次焊接 LMR33620。

问题似乎来自 AGND 未真正连接到足够的位置。

AGND 不仅仅是 LMR33620的更强散热性能焊盘吗? 或者它在这里有其他函数、因此必须进行连接。

Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    在 PCB 布局上、AGND 和 PGND 引脚必须靠近在一起连接。 与 PGND 相比、AGND 没有那么强大的散热能力来将热量从 IC 散发到电路板、但它仍然可以散发一些热量。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    谢谢您的回答。

    但我仍有一些困惑、为什么框图显示 AGND 和 PGND 似乎在芯片内部连接(数据表第10页)。

    您提到布局仍然需要连接在一起。 您能帮助评论这一点吗?

    如果这些 GND 在内部连接,为什么布局仍然需要彼此连接?

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    将 PCB 上的 GND 层隔开可能会导致 AGND 和 PGND 之间与功率级电流之间出现明显的电压差。 然后、小型内部连接需要通过电流来尝试平衡这些电流。 该连接的电阻可能不够低、无法使这些电压保持相等、我们不建议通过该内部连接传递大量交流电流。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我的客户问题是方框图显示 AGND 和 PGND 在 IC 中内部连接,但测试 PGND 到 AGND 电阻器的值是 M 欧姆。 测试值与我们的方框图不匹配。

    因此,PGND 和 AGND 是内部 连接的 IC。 是否连接?  

    如果您有其他详细信息、可以 解释清楚、让我的客户知道 是很好的。

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    我将再次检查此问题、并在今天或明天返回给您。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    应连接 AGND 和 PGND。 您是否在已知良好的设备上测试过此测试?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    该测试结果来自我的客户工程师。

    我不知道他们是否正在检查良好的单位电阻值。

    但他们说、这种手工焊接的部件无法工作、这会导致 PGND 在焊盘上的焊接不够。 需要使用热风枪将其再次焊接在焊盘上的 PGND 匹配、然后 LMR33620可以安全工作。

    在焊接之间、他测试了 PGND 到 AGND 电阻器值、发现了这个点。 因此、我认为 LMR33620仍然是一个很好的器件、因为他第二次焊接 LMR33620的热气枪非常适合工作。

    因此、请帮您检查这一点、我也会与客户检查好的装置和是否焊接在电路板上的 GND 电阻值是否相同。 谢谢!

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    我将在本周稍后的实验室中检查这一点。 请将我发布在客户的状态上。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    我已在实验室中检查了一个已知合格的器件、并确认了您看到的情况。 我还与我们确认的设计团队保持一致。 AGND 和 PGND 不应在数据表的方框图上短接。 我们将在下一个数据表修订版中对此进行修复。 感谢您指出这一点。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的澄清、如果您更新了数据表的数据、请告诉我。

    我将再次向客户发送最新的消息。

    Eddie