This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:使用电池充电器进入 BQ27421的电源路径是否存在任何问题

Guru**** 2530580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995274/bq24074-are-there-any-issues-using-the-power-path-from-the-battery-charger-going-into-the-bq27421

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件:BQ27421-G1

您好!

我正在尝试使用电量监测计充电电路设计太阳能/USB、我发现可能需要使用 sys off 功能来有效运行电量监测计。 能否将 BQ24074与 BQ27421-G1结合使用?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    BQ24074没有 SYSOFF 特性、它放置了 ITERM 引脚。  BQ27421-G1对于充电器应该可以正常工作。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有建议的实现方式、因为目前我使用 ITERM 引脚来设置终止电流。

    谢谢、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们提出这一要求的原因是、BQ27421-G1需要测量 OCV (数据表第9页、第8.3节)、而充电器 BQ2407x 数据表显示、带有 SYSOFF 引脚的-75/-79与需要 OCV 的系统端电量监测计一起使用。 我们喜欢 BQ24074的宽输入范围、但它没有 SYSOFF。

    -如果 BQ27421-G1无法测量 OCV (BQ24074的情况)、它是否仍然有效? 这里的权衡是什么?

    -系统端电量监测计与电池组端电量监测计之间有何区别?

    谢谢、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您是否有我们可以查看的原理图? 只要 您正确连接了 IC、就不会出现任何问题、这些器件彼此兼容。 电量监测计将位于充电器和电池之间。

    当 电池处于电量监测计 BAT 引脚的宽松状态时、进行 OCV 测量。  

    系统侧电量监测计位于主 PCB 上、电池组内部有一个电池组侧电量监测计。 有关这些线程的更多信息、请访问 :e2e.ti.com/.../bq27441-g1-difference-between-system-side-and-pack-side-bq27441-vs-bq27411

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    如果需要特定的 ITERM、该建议将需要一些外部 FET 来重新创建 SYSOFF 功能。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 正是我需要的  

    我们是否可以在私有 msg 中共享原理图? 因为我们还有其他几个关于电池->运输模式电路->电量监测计->充电器路径的问题。