This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:使用此设计计算器、但没有 CGS 规格。

Guru**** 2386480 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996269/tps23523-using-this-design-calculator-but-do-not-have-cgs-specification

器件型号:TPS23523
主题中讨论的其他器件:CSD19536KTT

我的客户使用 IPB027N10N3GATMA1作为 Q1 MOSFET、但没有所需的 CGS 规格。 您如何建议他继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    感谢您与我们联系。 我们将在下周一再次与您进行讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    CGS = Ciss - Crss

    MOSFET 数据表提供有关 Ciss 和 Crs 的信息。 使用这些值、我们可以计算 CGS

    请从客户处填写设计计算器以供审核。 什么是应用用例和 EE?

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS23523_5F00_Calculator_5F00_RevB.xlsx

    请参阅客户提供的设计计算器-将返回到您的 EEQ 和应用。

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、它适用于小型蜂窝天线矩阵。 谢谢、Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    谢谢。

    您的系统是否需要符合欠压要求? 多长时间? 在欠压期间,您需要提供多少负载?

    您在 设计 计算器中输入的 MOSFET SOA 数据不正确。 请再次检查。  

    IPB027N10N3GATMA1 没有良好的 SOA、请考虑 CSD19536KTT 或 PSMN4R8-100BSE

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    系统不需要符合欠压要求。 系统应在-37V 至-60V 电压范围内工作、超过此电压范围后可将其关闭。

      您是否建议即使对于此设计也更改 MOSFET?  

     尽管电源要求为250W、但最坏情况下的系统负载达到170-200W。

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    在这种情况下、IPB027N10N3GATMA1的设计看起来不错   

    请使用所附设计表中的值。

    e2e.ti.com/.../0825.TPS23523_5F00_Calculator_5F00_RevB.xlsx

    此致、  

    Rakesh