大家好、
我的客户正在考虑使用 TPS63900。 请帮您解决以下问题?
当使用 d/s 中的以下推荐部件(L、C)时
L:DFE252010F-2R2M、
COUT:GRM187R60J226ME15
Cin:GRM188R60J106ME47
在以下两种情况下、我想知道直流/直流启动时输入侧的浪涌电流峰值。
条件1)
VIN3V、VOUT3V
RCFG1= 20.5kΩ Ω、RCFG2= 511Ω Ω(输入电流限值100mA)
条件(2)
VIN3V、VOUT3V
RCFG1= 20.5kΩ Ω、RCFG2= 0Ω Ω(无输入电流限制。)
这里关注的是这一点
我担心 在使用4.3~3.0V/100M-200mA 电池时 、启动时消耗的电流将超过100~200mA 的值。
我还想知道输入电流限制是否对浪涌电流有任何影响。
根据数据表、我是否正确地理解了在输出电压达到1.8V 之前500uec 的峰值电流为500mA? 或者、如果我将输入电流限制值设置为100mA、我是否可以将浪涌电流保持在100mA 以内?
此致、
山口