This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:浪涌电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997389/tps63900-inrush-current

器件型号:TPS63900

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS63900。 请帮您解决以下问题?

当使用 d/s 中的以下推荐部件(L、C)时
L:DFE252010F-2R2M、
COUT:GRM187R60J226ME15
Cin:GRM188R60J106ME47
在以下两种情况下、我想知道直流/直流启动时输入侧的浪涌电流峰值。

条件1)
VIN3V、VOUT3V
RCFG1= 20.5kΩ Ω、RCFG2= 511Ω Ω(输入电流限值100mA)

条件(2)
VIN3V、VOUT3V
RCFG1= 20.5kΩ Ω、RCFG2= 0Ω Ω(无输入电流限制。)

这里关注的是这一点
我担心 在使用4.3~3.0V/100M-200mA 电池时 、启动时消耗的电流将超过100~200mA 的值。
我还想知道输入电流限制是否对浪涌电流有任何影响。

根据数据表、我是否正确地理解了在输出电压达到1.8V 之前500uec 的峰值电流为500mA? 或者、如果我将输入电流限制值设置为100mA、我是否可以将浪涌电流保持在100mA 以内?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    很抱歉,我只能在下星期一回答你的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper-San、

    请 告诉我进度。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

      根据数据表中的7.3.5、我认为在启动操作期间、输入电流限制也是有效的。 因此、您可以设置输入电流限制以在升压时保护电池。

    此致、

    俞宗怡