This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:负输出噪声

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996251/tps65130-noise-on-negative-output

器件型号:TPS65130

TPS65130团队、

我们有一位音频客户看到 TPS65130负输出上的音频频带中有噪声。  在噪声在较高频率下下降之前、在大约2至3kHz 的频率下、噪声会略有增加。

在负输出端添加电容会使峰值在2kHz 至3kHz 之间增大。  降低电容将在较低频率下广泛增加噪声。

根据建议、他们在 CN 上有4.7nF 的电容。 是否可以调节该电容器以帮助实现这一点?  在此处添加串联电阻以更改补偿网络是否有意义?

我认为此处建议使用串联电阻器:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/66338/tps65130-design-spreadsheet/240038

是否有任何关于尝试什么的建议?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    CN 引脚上的网络主要影响瞬态响应、我不会期望它对低频噪声产生太大的影响。 器件是在 PWM 模式还是 PFM 模式下运行? 噪声可能是因为器件在突发 PFM 模式下运行、对于音频应用、我建议将 PSP/PSN 引脚接地、以使 PWM 持续保持高频运行。 如果 PSP/PSN 未连接至 GND、请先尝试此操作。 另一个要尝试的方法是移除反馈电阻分压器路径中的前馈电容器、因为噪声会通过该路径耦合到 FBN 引脚。 希望这些建议能够为该应用充分降低噪声。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    客户已将 PSP 和 PSN 接地。  

    关于前馈电容器、负极侧具有与10kOhm 串联的13pF 电容。  正极侧具有与10kOhm 串联的15pF 电容。  我建议将其删除。

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果 PSP/PSN 为 GND、接下来我会尝试断开前馈路径。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    移除前馈路径没有帮助。

    当负载电流从大约35mA 增加到大约52mA 时、噪声消失。  这可以通过补偿网络解决吗?  还有其他可以做的事情吗?

    在负载上增加更多电容会增加3kHz 时的噪声。

    谢谢、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    由于您通过电子邮件向我发送了更多信息、并且我们正在讨论该电子邮件主题、因此我将在此关闭此主题。

    此致、

    辽卡特