This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681+CSD95490Q5MC 六相设计、为何无法从 TI Fusion 电源设计器中看到 Iout 值。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994340/tps53681-tps53681-csd95490q5mc-6-phase-design-why-i-cannot-see-iout-values-from-ti-fusion-power-designer

器件型号:TPS53681

我有六相设计、其中提到了组件。 设计似乎正常(因为我们处于启动阶段)、我可以承受150A 负载(0.85V)。

遥测适用于输入电流/电压、输出电压温度、但遥测中没有任何输出电流值。  

我的输出电感器是 PA4390.121HLT ...  

测试内容、更改内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janne、您能提供更多详细信息吗:

    - Fusion GUI 的版本(请尝试从此处进行更新: https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER)  

    -从您身边的 Fusion 或阅读过程中的行为屏幕截图

    -配置文件

    -包含控制器+功率级的原理图摘略图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    更新为最新的 Fusion、无更改。
    snapshot of telemetry window

    e2e.ti.com/.../TPS53681-_4000_-PMBus-Address-88d-Project.xml

    当前设置的 XML 文件

    该特定功率的 Schmatic。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、能否测量各个 CSP、TSNS 和 VREF 引脚上的电压? 我无法清楚地查看原理图、因为图像质量很差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../core_5F00_switcher.pdf

    您好、Matt、  

    请查找随附的.pdf 原理图、此内容应可读。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  
    这个问题似乎只出现在我们的其中一张卡片上。 我需要弄清楚原因。 但是、否则、该功率将起作用(至少看起来是如此)。  
    电流测量是否用于控制环路反馈?

    此致

    珍妮·帕努   


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS53681确实使用 CSP 信息来提供控制环路反馈(它是一款谷值电流模式控制器)。 实际上、如果没有任何电流反馈、环路可能会不稳定。

    您能否测量 CSP/VREF/TAO 引脚上的电压? 您应该看到、对于0A、CSP 引脚的电压大约为1.7V。 TPS53681不会报告负电流、因此、如果负电流要低得多、我们就不会单独从 GUI 了解。 这可能表示功率级侧、组装或 VREF 旁路电容器等有问题。  

    我在原理图中没有看到任何可能导致这种情况的明显问题。 但是、如果它只有一个板/多个板、这是有道理的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6254.non_2D00_working.zipe2e.ti.com/.../8321.working.zip

    您好、Matt、  

    请查找随附的 zip 数据包测量值。  
    由于我们的布局非常紧凑、我无法使用合适的接地弹簧探针进行测量、因此存在大量干扰(唯一例外的是工作弹簧探针的 Vref 测量、这种情况下我可以使用电源探针和极短的接地回路进行测量)。  

    因此、到目前为止、1个不工作卡、2个工作卡(如 GUI 中的电流测量)。 即使无法正常工作、也能产生正确的电压、稳定、我可以为其加载150安培电流。  

    输入和输出电流未进行校准、因此测量精度不高。  

    U6500是顶部输出级、U6505是底部输出级。  

    温度测量似乎适用于"不工作"装置。 它提供的温度似乎有效。  

    非工作时、我测量的是靠近输出级的工作时、我测量的是靠近控制器的工作时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试使用 DVM 查看直流值? 波形确实失真。 我还建议查看电路板焊接和组装质量,因为它是唯一一个报告不正确的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    具有20A 附加负载的工作单元(总共约25A)

    VREF:1.698V 所有 FET
    TS_FET:0.960V 所有 FET
    TS_IC:0.960V
    Isen:1.711V 所有 FET

    这些对我来说是有意义的、似乎是有效的

    不能正常工作的设备总共20A
    电压基准:
    U6500:1.699
    U6501:1.699
    U6502:1.698
    U6503:1.948
    U6504:1.699
    U6505:1.699
    TS_FET:
    U6500:0.974
    U6501:0.977
    U6502:0.976
    U6503:0.977
    U6504:0.977
    U6505:0.978
    TS_IC:0.979
    伊森:
    U6500:1.487
    U6501:1.674
    U6502:1.274
    U6503:1.455
    U6504:1.675
    U6505:1.385

    TSEN 似乎有效(GUI 显示有效值)。  

    Isen 不是很好  

    U6503 Vref 不正常  

    我计划在这个有问题的装置上更换控制 IC 和 FET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、这些电压毫无意义。 如果可能、我建议逐个更换功率级和控制器。 奇怪的是、它们都不正确。 此外、请仔细检查旁路电容器和电路板连接。  

    U6500:1.487
    U6501:1.674
    U6502:1.274
    U6503:1.455
    U6504:1.675
    U6505:1.385

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、控制 IC 和所有 FET 都已更改

    现在、电流测量似乎正常、Isen 看起来有效、但相位5显示(和电压)与其他相比较过高。 (当我有大约14A 的负载时、其他相位显示2A、而第5相显示10A)。 因此调试会继续进行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。