This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议为高精度 ADC 使用基于 POE PD 的电源

Guru**** 1867380 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, PGA280, LM20123, SN6505B, ADS125H02, TPS7A39, TPS23730, TPS23731
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995070/suggest-poe-pd-based-power-supplies-for-high-precision-adc

主题中讨论的其他器件:ADS1261PGA280LM20123SN6505BADS125H02TPS7A39TPS23730TPS23731PMP6672

您好!

我想知道 TI 是否建议为使用 POE 电源供电的高精度数据采集器件提供一些电源。

低噪声是最大的因素、尺寸通常不重要、成本也不相关。

需要 AUX 电源输入-此设计可能需要使用适配器电源而不是 POE 供电、因此需要~18V 至55V 的宽输入范围。

我们将使用24位双极 ADC (可能是 ADS1261、但尚未确定)和 PGA280器件。

POE PD 的要求是完全隔离。  所需的电源轨包括:

+5V 或+12V -可能会产生噪声、仅用于非关键器件。  (实际上任何高于5V 的电压都是可以接受的)
+3.3V - ADC 和微控制器电源。  功率预算约为350mA
+2.5V - ADC AVDD
-2.5V - ADC AVSS
+18V - PGA280 AVDD
-18V - PGA280 AVSS

我最初的想法是使用输出电压为5V 的 POE PD 设计。
使用 LM20123从5V 创建3.3V 电压
使用 SN6505B+TPS7A39从5V 电压中创建+/-18V (根据 ADS125H02数据表中的设计)
使用 SN6505B+TPS7A39从5V 电压中创建+/-2.5V 电压(与上述类似、但 SN6505B 的输出较低)

TI 对此配电方案有什么看法吗?  我还想了解 TI 关于具有最高功率质量的 POE PD 参考设计的建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    其负载和 POL 转换器的5V PoE 输出所需的总功率是多少?  根据功率级别、我们有几个选项可在16-57Vdc 范围内工作。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    平均负载约为5瓦(1安培)、最大负载为10瓦(2安培)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    PR2414是一款采用 TPS23730且具有5V/2.3A 输出的同步反激式转换器。  它使用 PPD 引脚显示 RJ-45连接器上的24V 输入、但24V 也可以是二极管、也可以使用 APD 引脚进入 VDD/RTN。  我随附了原理图/BOM/测试报告。  另一个特性是 TPS23730使用初级侧 regulation...no 光耦合器进行反馈。

    e2e.ti.com/.../PR2414E1_2800_5V_5F00_13W_29005F00_Sch.PDF

    e2e.ti.com/.../PR2414E1_2800_5V_5F00_13W_29005F00_BOM.xls

    e2e.ti.com/.../13W-5V-Test-Report.docx

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    有趣的设计。  您是否有特定的原因建议在光耦反馈设计中采用以下方法:

    https://www.ti.com/tool/PMP2735 或 https://www.ti.com/tool/PMP6672

    这里的目标是实现尽可能干净的功率。  成本和复杂性不是问题。  电源质量至关重要。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    TPS23730具有频率抖动等特性、有助于实现 EMI 和断续短路保护。  较旧的设计没有这些功能。  TPS23730还可与光耦合器反馈搭配使用、以实现更严格的输出调节。  更新版本的 PR2414还具有更多最新的支持组件。  由于不需要 PPD 功能和第二栅极驱动、因此您也可以使用 TPS23731。  PR2414的大小适合您的功率级别。  PMP6672专为在更高功率级别下实现更高的功率和峰值性能而设计。

    谢谢、

    David