This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825A:EMI 性能与 TLV62569A 相比

Guru**** 2505315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62825A, TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996382/tps62825a-emi-performance-compared-to-tlv62569a

器件型号:TPS62825A
主题中讨论的其他器件: TLV62569A

您好、专家、

我的客户在 HMI 中使用 TLV62569A、但他们发现 EMI 和抗 EFT 性能不是很好。 我们推荐了新器件 TPS62825A、但客户想知道开关频率越高 EMI 性能是否越差、抗 EFT 性能是否越好? 您能否分享一些测试数据来回答客户的问题? 谢谢。

此致。

陈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    TLV62569A 和 TPS62825A 不存在 EMI 扫描、因此我们没有数据来支持哪种器件可提供更好的 EMI 性能。 无论如何、EMI 性能不能仅归因于 IC 行为、而主要归因于 PCB 布局、甚至是无源组件上的 EMI 性能。 您能否共享原理图和布局(如果为机密信息、请通过 TI 电子邮件发送)? 客户对哪种特定的 EMI 标准有疑问? 是导电 EMI 还是辐射 EMI?


    我不熟悉抗 EFT 测试。 您能否为我们提供一些相关信息?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    只是一个软提醒。

    我的请求是否有更新(原理图、PCB 布局)? 如果这些数据是机密数据、您可以向我发送电子邮件。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我向您发送了一封有关此主题的电子邮件。 让我们离线讨论一下。

    谢谢你。

    此致、

    Excel