This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:Vref 超出规格。 -4.1V

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5066IEVM-626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992711/lm5066i-vref-is-out-of-spec---4-1v

器件型号:LM5066I

尊敬的支持:

在我的设计中、我在一个电路板上使用多个 LM5066I 器件。 我已附上一个 LM5066I 电路的原理图。  

我能够通过 I2C 与每个热插拔控制器通信、并且可以通过 UVLO/EN 引脚打开/关闭。

问题在于测量的电压和电流。 在电压情况下、I 测量的输入电压为20.3V、而不是28V。

我检查了内部寄存器值、对其进行了转换、并按照 GUI 所示接收20.3V 电压。

在进一步测量之后、我意识到 Vref 引脚超出规格- 4.1V、而不是最大值 3V 我确信这是输入电压测量错误的根本原因。

除了 Vref 的较高电压外、1uF 电容器上的纹波也很高。  

我附上了几个示波器图。 我还在我的定制板和  LM5066IEVM-626评估模块上的交流和直流模式下测量了 Vref。

你有什么建议吗? 您能否解释是什么导致 Vref 电压更高? 板上有12个 LM5066I 控制器、所有控制器的 Vref 引脚上都有4.1V 电压。  

感谢您的支持。

此致、

阿尔帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上的 Vref -在 C504上测量- Vref = 4.1V

     LM5066IEVM-626评估模块上的 VREF。 VREF = 2.92V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alpar、

    感谢您的支持!

    您是否完成了 ABA 交换测试以确认问题是否与电路板或器件有关? 电路板上的一些偏移会导致该问题。

    这些电压测量值是在 C504电容器上相对于 LM5066i 接地端进行的。 ?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    尚未执行 ABA 交换测试。  

    随附的测量是使用"回形针"方法在 C504上执行的(请参阅随附的原理图)、以最大程度地减小 GND 回路。 在 C504上测量的 Vref 纹波的频率为~1kHz。 (电路板上还有一个其他降压转换器(28V->5V)、但其开关频率为700kHz、因此这是另一种情况。)

    随附的原理图是电路板上1个热插拔控制器的电路。 总共有12个热插拔控制器。 GND/AGND、28V_VIN、I2C 线路对于每个 LM5066I 都是通用的。

    电路板上的每个热插拔 IC 都具有所述的 Vref 问题:4.1V...4.2V、而不是最大值 3.02V、其上具有高纹波。 (我也检查了同一生产的多个电路板)

    另一方面、热插拔控制器通过 I2C 进行通信、OV/UV 保护按预期工作。 由于 Vref 问题、只有测量值不正确。  (测量的 VIN 为20.3V 而不是28V;测量的输出电流为2.6A 而不是3.6A)

    我尝试在电路中添加更小的(330nF)和更高的(10uF) Vref 电容器。 10uF 时、纹波消失、但 Vref 电压仍约为4V。 较小的电容无助于降低成本。

    VDD 线路(4V85_1)没有噪声、电压为~ 4.9V、这似乎正常。

    我假设 Vref 的内部稳压器使用 VDD 线路作为电源。  

    您以前是否见过类似的东西? 你有其他建议吗?  

    谢谢!

    此致、

    阿尔帕  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alpar、

    我们过去没有看到这种行为。  

    请在 EVM 上测试该样片。 如果观察到相同的行为、请将设备发送给我们以供进一步分析。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    同时、我发现了问题的根本原因。  

    用于温度测量的组件未安装到电路板上、二极管引脚悬空。 这导致了 Vref 问题。 将二极管引脚拉至 GND 解决了该问题。

    '如果未使用 LM5066I 的温度测量和保护功能、则二极管引脚接地。'

    我认为需要在数据表中将"应该"更改为"必须"。

    感谢您的支持!

    阿尔帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alpar、

    很高兴听到这个消息。

    此致、Rakesh