This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:LM5064有问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064, LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996648/lm5064-issue-with-lm5064

器件型号:LM5064
主题中讨论的其他器件: LM5066I

我们在  其中一个设计中使用 LM5064器件来管理电源。 但是、它的 PGOOD 似乎从器件中退出、在详细检查后发现 Vdd 电源(由器件生成)不在提供。 电源输入源稳定。 请帮助我们紧急解决这一问题。

根据数据表、可以从 VDD 汲取30mA 的电流、根据我们的原理图设计、我们采用15mA 的电流、假设54V 输入电压下的功耗为0.75W。  这在所有 PCB 和从 VDD n 限制汲取的电流中都是一样的。  这是否会影响器件的功能。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    欢迎使用 E2E!

    您能否共享原理图?  有哪些负载连接到 VDD、您电路板上的 VDD 电平是多少?  

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7827.power.pdf

    此处附上了 LM5064的原理图、还显示了 VDD 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    谢谢。

    电路板上的 VDD 电压电平是多少? 您提到从 VDD 汲取的电流为15mA,是峰值电流还是平均电流?

    断开 VDD 轨上的外部负载时,一切都好吗?  

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电路板中的电压电平为4.9v、并且 VDD 轨上未连接外部负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    您提到过、从 VDD 汲取的电流为15mA。 它的负载是多少?

    您能否分享测试波形来说明问题

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 的负载是一个在 PGOOD 上以5mA 运行的光电耦合器、另一个在1mA 下以 SMBA 运行的光电耦合器、另一个在7.6mA 下以 I2C 缓冲器运行的光电耦合器、因此总电流为13.6mA (大约为15mA)。

    我们能否通过光电将热插拔的 PGOOD 连接到48V (请参阅原理图)?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    原理图中的 PGOOD 部分正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    消耗的电流是否正常?

    如果可以、我们应该怎么做??

    请建议解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    15mA 正常。

    如前所述 、您能否共享测试波形来说明此问题。 请捕获输入电流、栅极、计时器和 VDD 节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的先生:

    在其中一个讨论中、我们发现 VDD 上的电流超过10mA 是不好的。 请检查

    e2e.ti.com/.../lm5064-vdd-source-current

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    在您处理 LM5064热性能时、它应该是好的。  

    降低 VDD 上的负载是否有助于您的电路板?

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有检查它、我们正在思考它。 有什么用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、Nitish。 它应该会有所帮助。 尽可能减少 VDD 上的负载。 数据表中定义的30mA 电流限制用于 VDD 上的短路保护。

    此外、增加 LM5066i 的 PCB 散热器面积。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是其中一个原因、我们将对其进行测试。

    还有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种选择是使用单独的电源(LDO)为光电电路等供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    电路板已组装。

    (1)、我们能否通过光电为 lm5064提供48V 的电源正常。 请查看原理图、其中有一个选项可在 PGOOD 上提供48V 电压。 请建议。

    (2).如果我们在 VDD 上将负载降低到10mA 以下、那么它将是好的吗? 请建议。

    除此之外、建议采用另一种解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    (1)是的、您可以使用上拉电阻器将 PGOOD 上拉至48V。 使用47kOhm 至100kOhm 范围内的上拉电阻器

    (2)我建议将 VDD 上的负载保持在5mA 以下  

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有关于 VDD 电流限制的技术手册或应用手册? 请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 Nitish。 我们没有有关 VDD 电流限制的特定配套资料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    对 VDD 负载和 PGOOD 的修改是否有帮助?

    此致、  

    Rakesh