This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556的封装

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997609/lp8556-package-of-lp8556

器件型号:LP8556

尊敬的团队:

我们的客户有一个新项目、即没有 HDI 的 PCB 4层设计。

我们可以使用 WQFN 封装吗?

非常感谢!

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很抱歉、我不是很熟悉 PCB 工艺。 您是否意味着客户无法安装 WCSP 器件、因为其间距很小?

    QFN 和 WCSP 版本之间没有功能或规格差异。 您可以向客户推荐他们可以处理的包装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的大力支持!

    只需再次检查~~

    对于 WQFN 封装、仅提供 PWM 接口和通道 LED1~5、对吧?

    请帮助仔细检查原理图和 ISET FSET/R6的 R5。

    R2-3保留

    R25 DNI

     

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于标签日期为5.1至5.5、我们的专家将于5.6向您回复 、因为标签日期为5.1至5.5、我们的专家将于5.6向您回复