This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53604:TPSM53604逆变器问题

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997402/tpsm53604-tpsm53604-inverter-issue

器件型号:TPSM53604

你(们)好,先生


我使用 TPSM53604作为逆变器输出、但很容易烧断、您能帮我检查 schmatic 吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试拉取哪种类型的负载电流(IOUT =?)。 请参阅 SNVA897应用手册、使用最接近您的应用的红色曲线(VOUT =-1.8V)、24Vin 的最大输出电流约为2.7A。

    您的意思是易于烧写? 设备是否损坏或变热? 如果它变热、您将此 IBB 器件放置在多大的 PCB 上? 在上述应用手册之后、原理图看起来是正确的。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以获得我的反馈和问题的最新信息?

    -Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy  

    我们找到了一个要点、

    我 将使能引脚(引脚2)拉 至高电平直接电平,并将电源施加到 VCC 上,使芯片工作正常

    如果我先将 VCC 应用到 TPSM53604、然后通过 MCU I/O 控制使能引脚、则芯片将损坏

    请提供建议、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在对原理图进行进一步检查后、我认为问题出在 EN 引脚。 引脚功能表示 EN 引脚不应悬空。 因此、我建议在 EN 和 VIN 之间连接一个10kΩ Ω 的上拉电阻器。 这将防止 EN 引脚悬空。 如果您需要禁用器件、则可以将 GPO_N_PWR_EN 拉低以关闭器件。

    这可能是芯片损坏的原因。