This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2954A:输出隔离

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2954, TPS7B86-Q1, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997667/lp2954a-output-isolation

器件型号:LP2954A
主题中讨论的其他器件:LP2954TPS7B86-Q1LM5069

尊敬的电源管理团队:

我对 LP2954的输出隔离功能和特性有一些疑问:  

-输出级是否为双极晶体管,如数据表的方框图所示?

-反向输出电流的值是多少? (例如、输入接地、输出设置为特定电压)

-输入接地时,输出端可施加的最大电压是多少? 数据表中未显示输出引脚电压的绝对最大额定值。

-当输出端连接到有源电压源和输入端设置为特定的下电压时,是否有反向电流保护? 例如、输出= 20V 和输入= 15V 时的有源电压源。

‘,我计划使用两个 LP2954AIM (可调),其输出连接在一起,充当“或”功能。

BR、
纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Guillaume、  

    输出级是否为数据表方框图中所示的双极晶体管?

    --是的。  

    -反向输出电流的值是多少? (例如、输入接地、输出设置为特定电压)

    这种情况下的反向电流不受控制,需要使用外部二极管保护 LDO。  

    -输入接地时,输出端可施加的最大电压是多少? 数据表中未显示输出引脚电压的绝对最大额定值。

    -为 IN 引脚提供反向电池保护、如绝对最大电压表中所示。  

    -当输出端连接到有源电压源和输入端设置为特定的下电压时,是否有反向电流保护? 例如、输出= 20V 和输入= 15V 时的有源电压源。

    您将需要实施反向电流的外部保护。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    非常感谢您快速而完整的回答。

    最后一个问题:TI 是否有一个 LDO 稳压器,它包含可满足我的应用需求的反向电流保护?

    此致、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Guillaume、  

    我们确实具有内置反向电流保护的 LDO、但大多数 LDO 都面向汽车应用。 为了让您获得最佳效果、您是否会帮助您在应用中再次确认输入电压、输出电压和负载电流?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    再次感谢您的回答。  

    以下是参数:Vin = 19V 至21V、Vout =尽可能接近 Vin (压降电压至关重要)、Iout = 200mA 最大值

    (可用性、提前期和生命周期 也很重要)。

    BR、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Guillaume、  

    全球 IC 短缺、为了 帮助缩短交货周期、您是否会让我们知道您的目标生产时间和产量? 是否有封装尺寸的偏好?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢你的答复。

    我们的设计中不允许使用 QFN 封装。 第一批产品的生产时间为30周、15年的总估计产量为40、000。

    BR、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请留出1天时间让我们为您进行调查。 将很快更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看 一下 TPS7B86-Q1、这可能是满足您需求的目前最佳选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    再次感谢您的回复。

    遗憾的是 、Vout max = 18V、这远离 P20V 输入。 下面 是 有关输出电压的说明: 输出电压=18.5V 最小值和20.5V 最大值

    最后、不再需要使用 LDO 作为具有 LM5069电流限制  器的设计、而一些二极管将执行此"或"功能。

    再次感谢您在本主题上的帮助、

    BR、

    纪尧姆