This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:电源管理论坛

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991162/lm5164-power-management-forum

器件型号:LM5164

HII、

我们在48V LFP 电池组 BMS (电池管理系统)中使用 LM5164。 我们的应用是将电池电压降至12V。 在 BMS 上执行短路测试时、我们面临 IC 突发问题。 尽管 IC 具有宽输入电压范围、并且我们未超出其限制、但当我们对 BMS 执行短路测试时、突发问题始终存在。 我是否可以知道原因以及此问题的任何解决方案。

我们的 BMS 可在不到1ms 的时间内检测短路和切断。 (我们的测试 Beanch 电池组的额定值为5Ah、我们的短路电流限值设置为50A)  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    您能否分享有关"突发"的更多信息? 它是否与 数据表中的图22类似

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    我没有回听过。 我将在锁定该线程之前关闭它。 如果仍遇到问题、请随时再次发帖。

    Sam