This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:TPS546B24A 数据表图

Guru**** 2536760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995861/tps546b24a-tps546b24a-datasheet-figure

器件型号:TPS546B24A

firugre 6-3 6-4和6-5之间的区别是什么、看起来是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我认为缺少标签来说明这些测量使用的 Vin 是什么。 让我确认并在明天回复您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiwei:

    很抱歉耽误你的时间。 我已通知 Gerold 在美国时间星期一向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我对这些数字上缺少标签表示歉意。

    图6-3显示了在1100kHz 开关频率下5V 输入的效率

    图6-4显示了在650kHz 开关频率下12V 输入的效率

    图6-5显示了在1100kHz 开关频率下12V 输入的效率(请注意、图6-5的垂直刻度发生了变化)