您好!
我正在设计一个简单的 PMIC 设计 、其中包含5个电压轨和序列、这些电压轨和序列从自动上电开始。 无需暂停/睡眠模式和 PB、只需 简单地从5V 输入电压导通或关断即可。
我已经做出了流动假设和连接、尝试尽可能 减少组件数量。 请确认我的回答是否正确?
PWR_EN 和 nPB 直接连接高电平、 AC_DET 连接低电平应在5V 输入超过 Vuvlo + hys 电平后立即启动我的器件、并启动我的序列。 不需要断电序列触发器。
IN_LS 引脚由于未使用负载开关而连接至低电平、LS 输出仅连接至0V 的100nF 电容器。
PFI 输入连接低电平、应在内部禁用负载开关、但不会干扰其他电压轨。
GPIO2被拉至5V、以确保 DCDC1和 DCDC2不会意外被重置。
由于不使用 OD OUT、因此可以将 nINT、nPFO、nWAKEUP 和 GPIO1悬空。
PGOOD 用作我的板其余部分上拉至3V3的低电平有效复位
下面附上了 Sch。
提前感谢。
Fred