This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:电阻器和电容值需要帮助

Guru**** 2556940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994335/bq76930-resistor-and-cap-value-need-help

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他部件:BQ76920BQ76940

有人可以建议 R18、C10、R64和 C14的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minki:

    在 BQ76930数据表中、这些组件称为射频和 CF、显示了一系列组件、但也包括 BQ76920。  通常、对于 BQ76930或 BQ76940、射频和 CF 为1k Ω 和10uF。  这些值较大、可与较大的 RC 电阻器(1k)配合使用 、以避免在短路时序期间消耗功率滤波器、  如有需要、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua749了解更多信息。

    为了正常运行、TS2需要下拉至 VC5X、通常是热敏电阻或类似电阻。  TS1还需要下拉至 VSS 和用于引导的上升沿。  恒定高电平不会提供启动或阻止关断。

    在原理图段中、CF 电容器 C10和 C14应连接到 VC5X、射频将从电池5连接到 VC5X。  我在下面的图表中标记了这一点。  一些设计 人员将在 Q1栅极和 Q1漏极中放置一个电阻器、以帮助解决 ESD 问题并降低 Q1中的功率耗散。  如果对 REGSRC 有用、上面的应用手册中有一节介绍了 REGSRC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    1.REFA 来自单元格5

    电路应该像这样变化?

    C12 1uF 至10uF

    C14 μ F 至1uF

    R64 (R) R 至1K

    R18至1K

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minki:

    1.是的、电池5应连接到3个滤波电阻器、1个用于 VC5、1个用于 VC5X、1个用于 VC5B、如图所示。  如您所示、它还将连接到电池5电池平衡电阻器和电池6 N 沟道 FET。

    2、差不多。   

    C12是(数据表中的 CCAP) CAP2滤波电容器、它应该保持在1uF

    C14似乎是 CF VC5X 功率滤波电容器、它通常应为10uF。

    R64似乎是 VC5X 的射频滤波器电阻器、但在另一个原理图剪辑中已显示为 R43。  删除 R64。

    R18通常为1k、是的。

    第一个原理图中的 C10是 BAT 引脚的 Cf、应将其保留、典型值为10uF。

    一些设计人员更喜欢 Q1的栅极和漏极路径中的电阻器。  如有兴趣、请参阅应用手册 www.ti.com/lit/slua749的 REGSRC 部分 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将完整的原理图发送给 TI 进行审核、但不在此处公开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minki:

    我不确定您有哪些可用选项。  如果您单击我的用户名、您可以选择向我发送私人邮件、或请求友谊、我们可以进行私人邮件交换。 我将查找您的消息。