This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503:最大默认软启动持续时间

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503, LM76003-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993655/lmr36503-maximum-default-soft-start-duration

器件型号:LMR36503
主题中讨论的其他器件: LM76003-Q1

您好!

数据表显示了典型的软启动延迟(6.3ms)和最小延迟。

但是、未指定最大延迟。

我们需要这些信息来证明我们最坏情况下的启动时间。
您有该信息吗?  

此致、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特

    我们无法保证该数字、因为它不在数据表中、但我将查看我们是否可以从批次分配中提供最大值。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    谢谢、期待您提供相关信息。

    您不提供最大值有点麻烦。

    这是否意味着我们应该在该引脚上放置一个外部电容器以确保最小/最大范围?

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特

    数据表规格是信息和成本之间的折衷。 测试每个器件的软启动将需要额外的毫秒测试。 这会增加生产成本、从而增加零件成本。 大多数客户没有严格的最大软启动要求、因此在大多数情况下、这不值得成本。 处于少数群体状态令人沮丧、需要我们无法保证的信息、但不幸的是、这正是我们需要为企业考虑的问题。

    遗憾的是、该器件没有外部软启动引脚、因此您无法调节软启动。 您可以根据需要添加外部电路。

    我仍在等待收到来自团队的大量信息、但我将在收到信息后立即发送。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特

    很抱歉、我在回答之前未检查数据表。 LMR36503的数据表实际上具有针对软启动指定的最小值/典型值/最大值。 您提到的是其他器件吗?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    抱歉... 当我问这个问题时,我一定是累了。

    我的问题与 LM76003-Q1有关... 是否可以更改标题或是否需要重新打开标题?

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特

    没问题。 我正在与团队一起检查这方面的内容。

    我们可以保持线程不变。 "备选器件"应可搜索、以便其他人在查找时能够找到该器件。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特

    仍在等待应答。 很抱歉耽误你的时间。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特

    从12.5k 个单元的样本中、最大值为7.5ms。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我想我们将在引脚上添加一个电容器、以确保我们掌握时间、因为这只是一个"采样"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有关于该样品测试条件(温度)的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特

    该数据是室温。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    哦,天啊。。。。 因此、我们无法掌握最坏情况下启动组件所需的最大时间。

    太可惜了

    启动时间是我们的一个重要标准。

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特

    我将检查我们是否也在温度范围内获得这些数据。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特

    仍在等待听到声音。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    感谢您再次光临。

    正在等待

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特

    很抱歉、仍在等待听到声音。 我今天去的时候会在办公室里找我的联系人。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特

    整个温度范围内最差的转换软启动时间应约为8.05ms

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Samuel