This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:LM2577是否可用于从6V 至30V 输入产生24V 输出

Guru**** 2391155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2577, LM5118, LM5156, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996194/lm2577-can-lm2577-be-used-to-create-24v-output-from-6-30v-input

器件型号:LM2577
主题中讨论的其他器件: LM5118LM5156LM5155

大家好、我们有一个可变电压源(来自发电机)、其电压范围可以是6V 至30V。 对于使用10-12W 功率的外部控制板、必须将该电压调节到稳定的24V 输出。

我们能否在正向转换器模式下使用 LM2577 来实现这一目标? 我只看到 LM2577是升压转换器、因此如果电压输入大于24V、那么它需要作为降压转换器运行... 它会自动处理这个吗?

如果不可能、那么使用反激式转换器可以实现这一点吗? 如果是、我可以使用哪种变压器? 在数据表中、建议的变压器的范围为4-6V 和18-36V、因此不能真正用于我的应用-但18-36V 也可能会变低?

最后、LM2577的内置限流器确实不能在正向转换器模式下工作(根据数据表第4页的注释3)。

供参考:我一直在查看 LM5118、但它比 LM2577复杂得多。  


BR
Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carsten、

    感谢您的参与。  LM2577不适用于正向转换器、因为其最大占空比为80%。  在 SEPIC 或非隔离型反激式设计中、您可能会考虑使用 LM5156、这优于正向拓扑。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的快速响应。 我想了解一下 LM5156。

    BR、

    Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点、我在 LM5156数据表中做了简要介绍、可以看到有一个链接指向使用 LM5156制作升压转换器的非常详细的设计指南(www.ti.com/.../snva941.pdf 由于我的输入电压可以低于、接近或高于输出电压、我需要使用 SEPIC 或反激式转换器-对吧? 在 SEPIC 模式下使用 LM5156时、您是否碰巧有类似的设计指南? 并且非常适合24V 输出应用?! 这确实会大有帮助。

    我知道 WEBENCH 电源设计器工具... 但在电源稳压器方面、我有点初级。

    BR、

    Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carsten、

    是的、您应该尝试 SEPIC。    有关 SEPIC 设计、请参阅 www.ti.com/.../snvr481。   您还可以使用 LM5155 SEPIC Webench。  此处不是拼写错误。  LM5155 Webench 也可用于 LM5156设计、但您需要注意的是、LM5155的 AGND 引脚变为 LM5156的 DITOOFF 引脚、将其接地将启用展频、将其拉高将禁用展频。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢 这正是我需要的:-)

    祝你度过美好的一天!

    BR/ Carten