This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210技术支持

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997270/tps40210-tps40210-technical-support

器件型号:TPS40210

大家好、

此设计的输入电压为10V 至30V、输出电压为12V、输出电流为4A

目前、ccout 两端的输入电压为18.6v、但 cout 两端测量的输出电压仅为0.13v

请帮助分析原因。

e2e.ti.com/.../picture.zip

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您是说 Vin 设置为18V、但您在原理图中的耦合电容器 C6上看不到18V 吗?  

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisabetta、

    是。输入电压为18.8v。

    我只看到 0.13v。

    您可以查看提供的图片。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 您在 DIS/EN 引脚上看到什么电压? PCB 上的感应电阻器的值是多少、它是6m Ω?  

    此致