This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:并行设置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997479/ucc12050-parallel-setup

器件型号:UCC12050

您好、团队需要您对此问题的意见。

需要并联其中的3个器件以满足所需的功率级别。 最初尝试在每个直流/直流的输出端使用 OR'ing 二极管、但发现我们的器件在测试阶段出现故障。 已看到同步选项、但很难找到有关如何正确使用该选项的任何文档。 如果不使用同步选项、请确认器件是否会出现故障、并提供一些有关使用同步选项并行3个器件的正确方法的指导。 谢谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    无论是否使用 SYNC 函数、您都不能将两个或多个 UCC12050的输出并联。 它们不共享电流。 是否可以以小于500mW 的方式对负载要求进行分区? 关于同步功能、此功能适用于 EMI、但也有一些有趣的细节需要注意。 当应用外部同步时、内部扩频调制(SSM)将被禁用。 SYNC 信号必须为16MHz±10%、这允许一些摆动空间与外部时钟同步、并将基波从8MHz±10%移开。 如果外部时钟边沿恰好超出16MHz±10%的限值、UCC12050将默认回到8MHz 的内部时钟频率、内部 SSM 将处于活动状态。 此外、由于在应用有效同步信号时禁用 SSM、因此外部时钟应包含一些智能的时钟抖动方法、以通过 CISPR EMI 标准。 抖动深度必须保持在最小/最大限制范围内。  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、只是一个跟进。

    压降控制是否起作用、即在每个转换器的输出端插入一个精密电阻? 至于同步选项、我现在知道这不是为了共享目的。 不过、奇怪的是、我们在总共四块电路板上进行了测试(两块电路板使用有缺陷的 OR'ing 二极管方法具有3个并联直流-直流转换器、两块电路板使用有缺陷的同步选项具有3个并联直流-直流转换器)、 两个同步设置测试工作了很多小时、而其他两个板都在短时间内停止工作。

    谢谢你。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    当每个并联转换器的输出整流器为无源时、压降控制工作正常。 在不放弃我们的整流控制技术的情况下、我可以告诉您、它不是纯无源的、这是它们不能用于负载共享的压降控制的原因之一。 如果您认为输出正确共享电流、您是否测量了三个直流/直流模块中每个模块的外壳温度? 您是否已测量输入电流并将其与三个直流/直流模块中的每个模块进行了比较(如果负载共享正确完成、Iin1=Iin2=Iin3)? 您可能会看到并行操作似乎在特定的稳态条件下工作、但当您考虑动态负载、启动、线路/负载瞬态以及并行操作导致的输入电压纹波增加时、TI 建议不要将 UCC12050输出并联以实现负载共享。  

    此致、

    Steve M