This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:Lm2936发热问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997805/lm2936-lm2936-heat-problem

器件型号:LM2936

您好、TI 专家  

当  外部电源为30V 时、LM2936MP-5.0中存在过热问题

负载电流低于30mA。

此致

Ihab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ihab、  

    LDO 的输出电压是多少?采用哪种封装? 当您提到过热问题时、稳压器是否已达到热关断?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason
    输出为5V、采用 LM2936MP-5.0_NOPB ( SOT-223)封装。
    手触摸时的发热问题,  太热了,不能触摸它。  
    我们应该考虑有一个封装级、它会变得更热

    此致、

    Ihab Alsheikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ihab、  

    LDO 的建议结温最高 可达125C。 我不建议使用您的手指来感测温度。 相反、请使用热风枪或使用 (Vin-Vout) xLoadx RJA 估算温度、SOT-223的 RJA 为59.6C/W  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的重播。

    [引用 userid="299466" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/997805/lm2936-lm2936-heat-problem/3686989 #368698989"](Vin-Vout) xLoadx RJ[/quot]

    (VIN = 30V、Vout = 5V、负载= 30mA)

    这意味着 LM2936的估算温度为44.7。
    添加环境温度(40 C)、这意味着84.7 C。我对吗?  

    我使用的电路板将全天工作, 我是否会因为调节器过热而遇到问题?

    此致、
    Ihab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ihab、  

    是的、您的计算是正确的。 LDO 设计为可在125C 以下工作、您的状态良好。  

    此致、  
    Jason Song