This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:有关 BQ28Z610-R1的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ25883, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996882/bq28z610-r1-questions-about-the-bq28z610-r1

器件型号:BQ28Z610-R1
Thread 中讨论的其他器件: BQ25883EV2400

您好!

我对 BQ28Z610-R1有一些问题、为了帮助解决这个问题、我提出了一些问题。 作为参考、这是我的电路、使用 BQ25883作为充电器、 使用 BQ28Z610-R1作为监测计

问题:

1) 1)如果我移除了为 BQ25883充电器 IC 供电的电池和 USB 电缆、完全关闭电路板电源、然后仅重新插入电池、则即使 通过 EV2400/Battery Management Studio、也无法通过 I2C 连接 BQ28Z610-R1。 然后、如果我将 USB 电缆插入电路板、为 BQ25883供电、BQ25883随后将向 BQ28Z610-R1的 PACK 引脚发送电压、 则 BQ28Z610-R1将开始响应 I2C 和 Battery Management Studio、 即使 我拔下 USB 电缆、只留下电池、也能继续工作。  无论电池组输入如何、BQ28Z610-R1是否应该始终通过 VC2引脚使用电池供电? 是否缺少任何配置设置?

编辑:我尝试在 Settings / DA Configuration 中禁用睡眠、但它没有帮助。

编辑:可能是基于电压的关断? 我发送了两次关断命令来触发它、它具有这种精确的效果。  我从数据表中可以理解 、要触发基于电压的关断、电池电压必须低于关断电压才能持续关断时间。 然后、该关断时间将通过移除电池防止触发电压关断。 但我不确定我是否理解正确。

2)在上述情况1上插入 USB 电缆之前、我检查了 BQ28Z610-R1的引脚9 (CHG)具有~4V 电压、引脚7 (DSG)具有0V 电压。 插入 USB 电缆后、它们在恒定电压下均具有~17.2V 电压(无振荡)。 该值(17.2V)是否正确?  BQ28Z610-R1是否具有电压升压器、可通过~7.9V 的电池生成该电压? 我查看了数据表、其中确实指出 CHG 和 DSG 的输出电压范围最大为26V、但我想确认这一点。

感谢您的帮助、

ED

PS:这是我的 BQ28Z610-R1设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续:我认为此问题可能是 BAT (VC2)引脚上焊料不良导致的、但当系统仅使用电池(无 USB 电缆)时报告的 BAT 引脚电压如下:

    因此、我假设该器件正常。

    此外、 PACK 引脚电压为8.051V、这大于 BAT 电压。 我假设这只是 DSG 引脚上17.2V 电压的结果。

    有关更多详细信息、当系统只有电池(无 USB 电缆)且没有使用电池(无放电)时、这是整个"Registers"(寄存器)屏幕:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在寻找解决方案后、我认为这一点根本不成问题。 如果从电池和电源上断开连接、此芯片确实会进入关断模式、需要在 PACK 引脚上施加电压才能返回。 有人可以确认这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    这是正确的操作。 如果监测计断电或进入关断模式、您必须在 PACK 引脚上提供电压以唤醒监测计、否则将如您所见无响应。

    此致、

    Wyatt Keller