大家好、
我正在设计用于20-30个电源开关通道的系统板。 每个通道都将使用 TPS259807芯片切换和保护其负载。 监测系统将通过在 EN 导通时读取 PG 信号来了解电子保险丝跳闸情况。 需要设置 I-lim 引脚来控制通道电流限制。 我计划通过一组开关来实现这一点、该开关将使用 P 沟道 MOSFET 晶体管和电阻器进行、但我怀疑这种开关是否能够在任何工作状态(当前的 Vin、打开、带载或不带载、或关闭)下正常进行、 或者、如果必须仅在 TPS259807的特定状态下更改此参数以避免故障不稳定或运行不稳定、则系统将在 Vin 12-24V 下运行输入 CTL0和 CTL1将从0摆动至3.3V、则将在 png 中连接开关原理图 If 此电子保险丝不适用于此系统、请参阅可在上述条件下工作的更换部件。

谢谢
此致、