This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:24V 应用

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997274/tps25982-24v-application

器件型号:TPS25982

大家好、

我的客户正在评估适用于24V 应用的 TPS259827L、我们是否有24V 测试波形来显示性能?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件将用于24V 15A 电源轨。 因此、他想知道 TPS259827L 是否仍然能够正常工作、即使启动电流为15A 也是如此。

    如果您可以提供包含0A 至15A 输出电压和 IOUT 的输出波形、这将非常有用。  

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    感谢您的联系。 我的理解是、客户希望在24V 电压下测试电子保险丝器件的启动情况、而在启动过程中则测试了电子保险丝器件的启动情况

    (24V/15A)-> efuse 输出上的1.6 Ω 负载。 我的理解是否正确?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回复。

    负载可能不仅仅是电阻性负载、但我认为我们可以使用电阻器进行测试。   

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    我已向您发送朋友请求。 允许跟踪私人消息。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    现在关闭线程。 如果出现与此主题相关的任何问题、请随时在此处发布。

    此致

    Kunal Goel